This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:对运算放大器的输出进行滤波后、采样值与滤波前的采样值不同

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970250/ina290-after-filtering-the-output-of-the-op-amp-the-sampling-value-is-different-from-that-before-filtering

器件型号:INA290

您好!

       我对 INA290A4Q (200V/V)有疑问。如图所示,我为输出添加了一个 RC 滤波器(R=100ohm,C=1uF),然后添加到 DSP (280049)。但 i_sam 和 i_samf 之间的采样电压不同。i_sam 大约为200mV,但 i_samf 是检测到的电阻器电流约为500mv 1MΩ。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您能否增加射频并降低 CF?  这有助于1µF μ F 电容器的输出阻抗。  我建议 RF = 1k、CF = 0.1uF。  这将改进 INA290所见的输出负载。   

    此外、您的 ADC 的采样率和内部组件是多少?  您是比较电压测量值与 ADC 输出还是在 IL_samf 节点处测量的值?

    从您的数字可以看到 IL_Sam 节点是正确的。 因此、我假设问题是 ADC 的总负载(RC 和 ADC)或采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试 RF = 1k、CF = 0.1uF。 我的采样率为200kHz、 ADC 输出等于 IL_samf 节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 的数据表推荐了什么电荷反冲滤波器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

        在280049技术参考手册中、有一个示例说明  为 RC 滤波器选择 RF = 180Ω Ω 和 CF = 150pF。实际上、我认为 RC 参数是可更改的、这取决于您的需求、然后您应该设置不同的采集窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier,您好

      感谢您的回答。我已经尝试 了滤波器的 Rf = 1k 和 Cf = 0.1uF、但  IL_samf 大于500mV。它似乎不起作用。 然后、在 INA290数据表中、被称为 最大容性负载的参数为1nF。这是否意味  着施加到滤波器的电容器过大?这个参数的测试条件不是持续振荡和隔离电阻器。 隔离电阻器的含义是什么? 隔离电阻器等于 RF?

       期待    您的回复、

      莱索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leaso、

    最大容性负载将没有射频(隔离)电阻器。  您可以通过增大射频来增大电容、但这也取决于您看到的负载。  您的图中看到的额外负载是 ADC。  我给出了一个建议、该建议应该适用于 INA290、而不是在 INA290上根据负载引起振荡。  

    在没有振荡的情况下、您可以使用 ADC 或其他器件加载它。 如果您断开 ADC 并测量 IL_samf、则可以确定问题是驱动 ADC。  您还可以通过确保 ADC 不会为此通道进行转换并测量电压来实现此目的。

    您是否使用示波器验证了两个节点的振荡?  您是否也使用仪表验证了两个节点?  为了使电压达到该值、必须有电流流动。  这可能会进入 ADC。

    此外、您的滤波器为1.3kHz、采样为200kHz。  您可能需要根据 ADC 要求和开关条件更改电容器。  我们有一些 有关驱动 SAR ADC 的培训 、但这里有一些链接。  在此链接中、您将找到其他驱动 ADC 培训

    演示文稿中的计算器链接、您可以使用它来驱动 ADC

    计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要如此高的采样率?

    Kai