This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:输出电压和最小电流

Guru**** 2515880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969877/tlv1805-q1-output-voltage-and-minimum-current

器件型号:TLV1805-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1805

尊敬的团队:

1.当+IN>-IN 时、输出= V+; 当+IN<-IN 时、输出= V-、对吧?

2.对于最小反向电流、我不知道为什么我们需要计算该值。 请帮您解释这一点吗? 例如、根据 RDSon (PMOS)=18.75m Ω、最小反向电流为640mA、那么我该怎么办? 哪个参数会受到该最小反向电流的影响?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    #1 -正确

    2:

    我假设您参考的是反向电流应用手册。 如果不是、则第4.1节将介绍这一点:

     在反向电流应用中使用比较器(修订版 A)

    最大偏移电压、迟滞和 Rdson 将决定跳闸点。 TLV1805具有14mV 的内置迟滞和±4.5mV 的最大偏移。

    VTRIP = VosMax +(迟滞/2)。

    4.5mV + 7mV = 11.5mV 阈值

    Itrip = Vtrip / Rdson

    11.5mV/18.75m Ω=最大613mA

    因此、实际电流取决于比较器的各个偏移/迟滞以及 MOSFET 的 Rdson。 由于没有基准电压或放大器来添加更精密的阈值、因此这是一个粗糙的电路、可能会在运行中的器件之间发生变化。 上述数字应是最坏的情况。

    MOSFET Rdson 最终决定了"灵敏度"。 Rdson 越高、反向电流阈值就越低。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    明白了! 该反向最小电流是泄漏电流、对吧? 如果我们要实现更小的泄漏电流、我们需要选择更大的 Rdson MOSFET、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    明白了! 该反向最小电流是泄漏电流、对吧? 如果我们要实现更小的泄漏电流、我们需要选择更大的 Rdson MOSFET、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    通过增加 MOSFET 的 Rdson、您将有助于降低最小反向电流阈值。  

    这能回答您的问题吗?

    此致、

    Joe