This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:申请设计审查。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970270/ina230-request-a-design-review

器件型号:INA230

你好

您能否查看随附的设计文件?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    数据表建议为旁路使用一个0.1µF μ F 电容器。  附近可能还有其他电容、可以对其进行补充、但不会添加。  此外、如果在某处记录了最大电流、我可以验证 INA230的输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    当保险丝断开或扼流电流以其他方式中断时、共模扼流圈 L14会产生危险的电感反冲。 在这种情况下,INA230输入端的 TVS 或齐纳二极管可以防止损坏:-)

    Kai