请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA849 大家好、团队、
我对 INA849用例有疑问。
当然、我知道 INA849是一个仪表放大器、应该用于差分输入、但在失去一些性能优势(例如 CMRR)的情况下、它也可以用于音频麦克风等单端输入吗?
如果是、是否有适用于单端用例的参考设计示例?
提前感谢。
S.Sawamoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shinya、
感谢您发帖。 我可以为你效劳。
您可以通过将其中一个输入接地来使用 INA849单端电路。 您只需确保输入端的电压处于放大器的输入共模电压(VCM)范围内。 对于 INA849、VCM 范围为来自任一电源轨的2.5V。 如果您有+/-15V 电源、这意味着 IN+和 IN-上的电压需要介于-12.5V 至+12.5V 之间。 因此、如果您需要将其中一个输入接地、负电源轨需要至少为-2.5V。
下面是我汇总的一个快速示例。 电源为+/-15V。 基准电压设置为1/2 Vs =接地。 增益为1V/V 我在 IN+上施加5V 电压、在 IN-上施加0V 电压。 INA849的输出为 VOUT =增益*差分电压+ ref = 1V/V * 5V + 0V = 5V: