This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4051:PSpice 与 TINA 模型

Guru**** 2508915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969992/tlv4051-pspice-vs-tina-models

器件型号:TLV4051

我看到比较器 TLV4051R2的模型、但它是 PSPICE 模型。  我需要一个 TINA 模型。

问 :a)如何找到 TINA 模型? 或

b)如何将 PSPACE 转换为 TINA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Earl、

    其他仿真器通常将其称为"符号"、但 TINA 将其称为"宏"。

    使用“新建宏向导”导入模型(“工具”->“新建宏向导”)。 请先解压缩模型、并在目录中准备好 TLV4051R2.LIB 文件。

    有关说明、请参阅以下应用手册第3节:

     将 SPICE 网表导入到 TINA9-TI 中

    导入后,可以从“插入”->“宏”菜单命令(Ctrl+M)访问宏。 导入的模型将不会出现在各种"黄色"工具栏库中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Earl、

    我用这种方法得到它:-)

    e2e.ti.com/.../earl_5F00_tlv4051r2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它起作用了。  我更改了符号。