This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393-N:电源电流要求

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968206/lm393-n-supply-current-requirement

器件型号:LM393-N

我可以使用此电路为 lm393n 供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您可以在电路中使用5V 齐纳二极管为 LM393-N 供电 我建议您探测齐纳二极管的电压、以确保比较器的电源电压稳定。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    lm393n 的电流要求是什么? 因为数据表显示了 RL =无限时的电源电流为1mA。 但电源的绝对最大额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    根据我可以收集的信息、使用5V 电源时所需的电源电流最多为1mA。

    数据表规格指出、在驱动理论上无限负载时、这是器件所需的电流。 您的电源电流应至少为1mA。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这是我的原理图、其中的5V 由齐纳二极管产生。 但该电路无法正常工作、比较器会损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您是否有可以在此主题上共享的 PSpice 原理图或 TINA 仿真文件? 这样、我就可以模拟您看到的响应类型。

    从原理图的图片中、我看不到5V_HV 的来源。

    我知道这是来自齐纳二极管、所以您也可以共享您的齐纳电路吗?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它来自该电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    感谢您的澄清。 您是否对比较器输入和输出进行了仿真和/或示波器捕获? 我还想查看您的"5V_HV"电路中的波形。

    这将帮助我更好地理解您遇到的问题:)

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您是否找到了问题的答案? 如果是、我将关闭此帖子。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您应该在5V 齐纳二极管前面大幅增加5k 电阻,否则烧烤齐纳二极管:-)

    尝试100k 并将100N 电容与齐纳二极管并联。

    请记住、830V 是一个非常危险的电压!!

    Kai