This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:VIN 差分范围

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, OPA2991
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969056/lm7321-vin-differential-range

器件型号:LM7321
主题中讨论的其他器件:OPA2990OPA2991

您好、Sirs、

我是否可以知道有任何器件可支持高达+/-12V 的 Vin 差分范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您可能需要查看 全差动放大器产品系列、这在您的搜索中可能更有用。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    对高达+/-12V 的差分电压的需求是什么? 您是否打算将运算放大器用作比较器?

    我们的新型高电压运算放大器(40V)(例如 OPA2990和 OPA2991)具有 Vs+0.2V 的绝对最大输入差分电压额定值。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的分享。

    我的客户将使用运算放大器作为电压缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    如果客户在缓冲器配置中使用运算放大器、则不必太担心绝对最大差分输入电压限制。 当它处于缓冲器配置中时、运算放大器处于闭环配置、并且运算放大器将驱动两个输入彼此相等。

    如果客户的输入信号导致输出电压轨到其中一个电源、并且输入信号持续增加、则需要担心。 这种情况会导致输入端产生差分电压、因为输出将不再能够调节等于同相输入的反相输入。 但是、在缓冲器配置中、这种情况不太可能发生、并且需要大于电源电压的输入电压、这将导致内部 ESD 二极管导通。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    谢谢、这些信息对我很有帮助。