This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301EVM:AMC3301EVM 输出振荡

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301EVM, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969089/amc3301evm-amc3301evm-output-oscillates

器件型号:AMC3301EVM
主题中讨论的其他器件: AMC3301

你(们)好

我在2020年8月订购了3块 AMC3301EVM 评估板。
我发现这些板的输出会振荡。 所有这些电路板中的问题都是类似的。

下面是一个示波器屏幕截图:

AMC3301EVM 的 INP 端子由电压为0Vdc 的信号发生器驱动。 INN 端子接地。 电源的负极端子接地。

数学1:VDD - GND (电源电压)
CH 3:电路板 INP 和 INN 之间的电压。
CH 7:OUTP
CH 8:OUTN
数学2:OUTP - OUTN

可以看到、输出会振荡。 在输入端和电源电压上没有激励、处于相同频率。

当输入短路时、情况类似。 如果输入为开路、情况会变得更糟:

在进行上述捕获的瞬间、CH 7频率测量"Meas 8"恰好为1MHz。 大部分时间为~312kHz。

以下是这些电路板中使用的 IC 的封装标记:

03AH9ST
PAMC3301Q
G4

以下是这些测量中使用的电路板:

这些 IC 中是否存在设计缺陷或正在发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是这些测量中使用的电路板:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些芯片必须进行输出滤波。 请参阅数据表的图8.2 :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mhn、

    感谢您将此事提请我们注意。  

    您的信号发生器是如何连接到输入的?  

    如果您不是将信号发生器输出压降在电阻器上、我建议这样做。 信号发生器往往难以获取无限量的电流、并且需要某种电流限制才能有效运行。  

    输入是如何短路的? 两个输入端子之间的汇流条? 如果直接在输入引脚处短路、问题是否仍然存在?  

    您的信号探头是否采用差分测量? VOUTP/N 相对于低侧 GND?

    正如 Kai 提到的、我们建议对输出进行滤波。 默认输出滤波器截止频率非常高-可以修改截止频率以满足您的应用要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    "您的信号发生器如何连接到输入端?"

    信号发生器有一个 BNC 连接器、因此我有一个 BNC 到端子块适配器、通过两根0、75mm^2导线连接输入端。 BNC 连接器外缘接地并连接到 INN、中心抽头(信号源)连接到 INP。

    信号发生器在没有任何电阻器的情况下直接连接到输入端。 但是、AMC3301EVM 电路板的输入端有10欧姆串联电阻器。 此外、AMC3301的差分输入阻抗为22k Ω。

    "输入是如何短路的? 两个输入端子之间的汇流条? 如果直接在输入引脚处短路、问题是否仍然存在?"

    采用2cm 长0.75mm^2实心铜线。 问题仍然存在。

    "您的信号探头是差分测量吗? VOUTP/N 相对于低侧 GND?"

    我将 OUTP 和 OUTN 直接连接到示波器输入。 然后低侧 GND 连接到接地。 电源减去端子也接地。 这将在输出中产生最小的干扰量。 但它仍然太大了。 数学2是差分信号:OUTP - OUTN。 请参见下面的。

    这是测试设置。 简单、不是很漂亮。

    "正如 Kai 提到的、我们建议对输出进行滤波。 默认输出滤波器截止频率非常高-可以修改截止频率以满足您的应用要求。"

    我可以在这里看到您的观点、但我希望能够使用评估板评估 IC。 它应可立即用于实际应用。 板载滤波:输入滤波器-3dB 频率 ~ 970 kHz。 输出滤波器-3dB 频率 ~ 46MHz。 但是,如数据表中所示:

    输出中有源低通滤波器。 此外、"BWOUT 输出带宽典型值为334kHz "、这在我看来意味着有源滤波器-3dB 点为334kHz、如果有源滤波器增益为~ 6.24dB (=2.05)、它在该频率之后开始快速衰减。 (四阶低通滤波器-80dB/十倍频程)、因此在振荡频率(>670kHz)下不应存在大于1的增益。 因此、输出的低通滤波频率远低于板载输出滤波器-3dB 点的频率。

    如数据表所示:输出噪声= 300μVRMS μ V (INP = INN = HGND、fin = 0Hz、BW = 100kHz)。 我有6 mVrms 差分。

    我还发现、当我对电路板进行循环供电(完全不接触电路板)时、OUTP 上的峰峰值电压振荡一次可能更高、而 OUTN 上的电压振荡第二次可能更高、有时甚至更高。

    那么、我将再次询问。 这些电路板发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mhn、

    以前、您的屏幕截图显示了300kHz 和1MHz、我无法轻松地解释这些、因此我的所有问题都是这样。  

    您最近的屏幕截图显示~625kHz、这是由于斩波器而导致的预期行为。 可以添加额外的滤波以衰减该噪声、或者在进行差分测量时应将其取消。 如果您确实看到300kHz 和1MHz 噪声、环境中可能会有一些因素导致干扰、例如荧光灯或系统中某个位置的接地连接故障。