This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:输出随 PCB 微小失真而变化

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969356/lm258-output-varies-with-pcb-tiny-distortion

器件型号:LM258

你(们)好

客户想知道、当 PCB 存在微小失真时、增益是否会受到影响。  输入引脚2、3电压保持设计不变 、而输出引脚1偏离设计。  所以我正在尝试找到任何关于这种异常的苯丙胺的提示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    问题是什么? LM258的输出未完全降至0V?

    请删除 C99。 它会减小相位裕度、并可能导致不稳定。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene。

    "PCB 有微小的失真"是否指的是电路板的物理扭矩、弯曲?  输出会发生多大的变化?