This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:电流感测产品建议

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA216, INA186, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969342/ina216-current-sense-product-suggestion

器件型号:INA216
主题中讨论的其他器件: INA186、 INA190

您好、先生、

我想选择 电流感应、

我的电路电流在10mA 至2A 的宽范围内。

电压为 1.1V 1.5V 2.5V、依此类推。

 INA216是否满足我的要求?

如果不是、您可以建议推荐产品吗?

感谢您的宝贵建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您能不能分享您所说的"电压为 1.1V 1.5V 2.5V 等等"。 您是否说可以为放大器提供的最大电压为2.5V?

    基于 mA 范围内的较低测量范围以及上述可能的有限电压、我建议查看 INA186或 INA190。 这些器件能够在低至1.7V 的电源电压范围内运行、并且具有皮安级的输入偏置电流、这将有助于在较低的几十年测量中减少误差。