This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213-Q1:安全要求和电流读数可靠性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213, INA213-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969280/ina213-q1-safety-requirement-and-current-reading-reliability

器件型号:INA213-Q1
主题中讨论的其他器件:INA213

您好、支持团队、

当 发生任何错误时、我们将对系统诊断进行功能安全检查。 因此、电流读数是导入汽车应用的。

我对 INA213的每个引脚何时连接有一些疑问、INA213输出的预期值是多少?

例如: 当引脚1 (REF)短接至引脚2 (GND)时、INA213输出的预期值(理论上不是测量)是多少?  

您能帮您填写预期内容吗?

谢谢

 

 

预期值  

引脚对引脚短路、任意两个引脚

 

(运行时)  

问题1. 引脚1 (REF)对引脚2 (GND)短路:

问题2. 针脚3 (v+)短接至针脚4 (OUT):

问题3. 引脚4 (OUT)短接至引脚5 (IN-):

问题4. 引脚5 (IN-)短接至 PIN6 (IN+):

引脚6 (IN+)对引脚1 (Ref)短路:?


我们将 INA213 OUT 直接连接到 MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith、

    您可以在此处的 INA213-Q1功能安全文档中找到此信息 。