This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4541具有低声码

Guru**** 2796715 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968553/ths4541-ths4541-with-low-vocm

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: THS4551

你好  

THS4541在 Vs+-vs-= 3V 条件下运行时能否获得700mV 的声码?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、

    Vocm 引脚无需更大的余量。 对于25C 时的3V 电源、Vocm 引脚上所需负电源的典型余量为0.88V。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答

    您能不能在器件数据表中记下我可以看到的位置?

    您能否推荐其他器件(如果有相同的封装)? 可以处理0.7V VCM 的器件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、

    这可以在第11页的"输出共模电压控制"部分和"共模环路电源到负电源的余量"下找到。

    您能否说明您使用的是哪种封装? 只需确认您在单电源中使用的器件不是双电源正确吗?

    请注意、如果您使用的是单电源、即使满足 Vocm 引脚规格、在如此低的输出共模下、您的动态范围也将非常有限。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的配置是3V 单电源、我使用的是 RGT 封装- THS4541IRGTT

    我的器件(RFSoC)具有0.7V VCM、在某些配置中、我必须使用直流偏置... 我在这里没有太多选择。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、

    THS4551还采用 RGT 封装、可接受0.7V Vocm 在这些条件下、您将能够实现2Vpp 的最大输出差分。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Elhanan、  

    请记住、Vocm 控制主要是 FDA 输出设置问题。 您的源可能具有不同的 CM 电压、这将由 FDA CM 环路进行电平转换。 更完整的原理图会有所帮助。、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    VCM 是栅极。

    遗憾的是、我需要它具有最低850MHz 的增益带宽(我的应用带宽为1M 至25MHz FDA MFB HPF、G=10)

    我们有这样的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS4541可能是正确的器件-如果您使用的是高通滤波器、则会将源 CM 电平转换到 THS4541的 Vocm 范围将起作用的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、  

    我相信、没有经过修改、就无法满足您的要求的特定器件。 如果您的输出范围不是主要问题、您可以将 Vocm 设置为中间电源并衰减输出。 这将为您提供在不超过 Vocm 限制的情况下使用最合适 FDA 的灵活性。 当然、这意味着器件的输出范围也会衰减。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能在这里误解了您是使用 THS4541驱动 RFSoC、还是从您的 RFSoC 接收到 FDA 信号? 如果您要将信号驱动到 RFSoC 中、而它需要0.7V 直流 CM 偏置、那么您是否无法交流耦合 THS4541输出(使其 Vocm 默认为中间电源)并仅使用0.7V 的电阻器提供直流偏置? 原理图同样非常有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已附上原理图

    是的、我将使用 THS4541驱动 RFSoC。

    我将从 RFSoC 获取0.7V 电压

    是的、我所做的是在 HPF MFB FDA 的输出中添加直流块(未在所附的原理图中显示)并将 RFSoC 和 THS4541的声码保持未连接状态(也不在所附的原理图中)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、

    感谢您的澄清、我假设您将0.7V 输入驱动到 THS4541的 Vocm 引脚。 以这种方式将器件与输出端的直流阻断电容器配合使用不会产生问题。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    如果我的通带为1MHz 至25MHz、10nF 是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、

    直流块电容器之后的负载特性是什么。

    最棒的

    Hasan Babiker