This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192-Q1:过压和输入阻抗

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969489/opa192-q1-overvoltage-and-input-impedance

器件型号:OPA192-Q1

您好 OPAMP 团队、

我是 Gilberto。

我有两个问题。

1.断电时的过压保护值是多少?

电源关闭时、输入阻抗值是多少?

谢谢、

Gilberto Diaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值仍然适用、即、您得到的值为±0.5V。(电源轨上有 ESD 保护二极管。)

    只要输入电压不超过限值、输入阻抗就保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:

    Clemens 已回答您的问题。 以下是根据 OPA192-Q1的数据表捕获的数据。   

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond