This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:回顾 INA125电路

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: INA125, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968709/ina125-review-of-ina125-circuit

器件型号:INA125
主题中讨论的其他器件: OPA192

您好!

您能否查看下面随附的部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    您能否为我提供有关输入信号和设计应用的更多详细信息?  

    我将原理图转换为伪仿真。 我假设这是应变仪放大原理图。   

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA125-Bridge_5F00_Amp-Strain-Gauge-01072021.TSC

    我将在获得更多信息后对输入段进行评论。 我不确定是否需要 D84。 输出 Vout =(Vin+- Vin-) gain + Vref。 我不确定将输出钳制在5.6Vdc 的目的。 您已经在 INA125的输入端实现了电压钳位。  由于 OPA192缓冲器的共模电压要求、它只允许在5Vdc 范围内运行。  

    根据您的原理图、最大 差分输入电压约为(5V-0.4V)/239.29=19.2mV。 截止频率约为125Hz 的 LPF (RC)。 我会将滤波器放置在惠斯通电桥的前面、包括钳位和气体放电管等、以最大限度地减少差分测量产生的输入误差。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢你的答复。

    我只知道称重传感器的输出为2mV/V +/- 0.3V。 我不知道有关输入的任何其他信息。

    我还使用了 IAREF = 200mV。 我想您在计算中已将400mV 视为 IREF。

    OPA192仅用于缓冲 INA125的输出。 D84仅在发生高电压时用于保护运算放大器。 D84的最小击穿电压为5V、最大击穿电压为5.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    我只知道称重传感器的输出为2mV/V +/- 0.3V。 我不知道有关输入的任何其他信息。

    如果应变仪具有2mV/V 输出信号、则意味着在对惠斯通电桥施加10V 激励电压的情况下、它将在整个范围或满量程(FS)下生成2mV/V*10V=20mV。 我认为+/-0.3V 可能是一个拼写错误。 它是否应为+/-0.3mV? 施加的10V 激励电压下的应变仪为20mV (FS)+/-0.3V 将毫无意义。  

    根据您今天提供的信息、INA125的增益过高。 根据之前的答复、INA125的输入在 fs 中约为19.2mV。 INA125将正常运行、但 OPA192缓冲器将饱和、除非您的应用在 FS 负载下工作。 应该有另一条有关 FS 的信息、它应该表示重量、压力或力等、与 输出负载单元的 FS 成比例(您需要这些信息)。 此外、如果可以、请查找传感器的数据表。  

    如果您有负载单元、请测量红-红圈节点、红-绿和绿-蓝圈节点之间的直流电阻。 根据测量值、您可以计算 R1、R2、R3和 Rstraingauge。 在这种情况下、R1=R2=R3应相等。   

    https://www.ti.com/lit/ug/tidub00/tidub00.pdf?ts=1610121283748&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我还使用了 IAREF = 200mV。 我想您在计算中已将400mV 视为 IREF。

    如果齐纳电压为2.5V、则2.50V* 10k /(115k+10k)= 0.2V 或200mV。 我在进行计算时假设为5V。  

    INA125的传递函数为 Vout =(Vin+- Vin-)* Gain + Vref、其中 Vref = 200mV 或 IAREF 节点。 下面是输出电压范围、这表示在未施加负载时、Vout 需要高于300mV (在您的情况下、典型值为(V-)+0.15V 或150mV)。 您的 Vs = 12V、但该要求应该相似。   

    无论如何、如果您能够向我提供上述数据、我应该能够为您模拟配置。  

    最棒的

    Raymond