This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2254:输入失调电压长期漂移-数据表3nV/月不可信

Guru**** 2964870 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968982/tlc2254-input-offset-voltage-long-term-drift---datasheet-3nv-month-is-not-credible

器件型号:TLC2254

标题说明了一切。 最佳精密双极放大器的额定值为100nV/月左右;3nV/月优于许多斩波器/自动置零放大器(规格) 。在我看来、这是应用阿累尼乌斯方程所产生错误结果的另一个示例(数据表中的注4) 与线性技术在设计手册229中提到的臭名昭著的 AD XFET 电压基准漂移规格类似。

我不希望有一个更真实的数字、因为它几乎不是一个非精密器件的典型规格-我认为我从未见过具有长期漂移规格的 CMOS 器件。 但是、如果此器件的数据表已更新、那么也许应该删除此特定规格?

如果我遇到这种错误、我会很高兴得到纠正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Tony、  

    我确信您是正确的、请注意、这是一份1997年数据表、其中将此规格包含在运算放大器中是非常罕见的。 由于只有一个典型的数字、一种可能是来自"测量?"的1sigma 数字 最大值可能更有用的分布-我怀疑、可能只是市场营销猜测。  

    从投入生产的角度来看、我确信有较新的(物理上卓越的)选择、这些选择可能不会在具有此规格的肢体上出现。  

    但是、交叉参考工具在输入此传统器件型号方面没有太大帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    遗憾    的是、我不知道为什么 TLC2254 CMOS 运算放大器包含3nV/月规格的最初原因。 我会将您的评论传递给我们的精密放大 器系统团队、以供他们审阅。 他们 会就 数据表规格和内容做出所有最终决定。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我真的不认为这是一个大问题-大多数工程师不可能被骗、但如果发现这条线程、可能会帮助他人避免浪费时间和精力-或者可能是更新的数据表(不太可能)。 我看到 TLC2256 D/S 也具有相同的值。

    实际上、我希望有一个更简化的系统来更新数据表、因为我过去浪费了很多时间-数据表错误很常见、而且乍一看并不总是很明显。 也许可以有一个在线数据库、(简介)客户和论坛成员可以在其中添加观察/备注/警告等。这是非官方的、但可能非常有用、因为我预计需要大量工程工作才能将数据表与所有随附的修订控制一起正式更新、 审查程序等、这是很难证明的、尤其是对于较旧的器件。

    在选择部件时、对数据库进行快速检查可以为开发人员节省大量的工作量和沮丧、从而测试不符合其需求的部件(例如、"功能"或性能特征具有一些不明显的限制、限制或依赖关系)。 一个更具体的示例是、多个旧电压基准具有高度误导性的乐观长期漂移规格、因为它们仅显示了自停产以来一直采用密封封装的最佳情况。 通常、数据表中没有指出这一点、更不用说可用的塑料封装器件的实际数字了。 这很容易给没有经验的工程师(在该特定领域)带来很多痛苦、他们直到当天晚些时候才发现问题。

    另一个示例是运算放大器输入电流噪声规格、在某些情况下(嗯、我不确定我是否在 TI D/S 中看到过这种情况)、该规格是根据净输入偏置电流计算得出的、该电流对于使用偏置补偿的器件或类似器件而言是不正确的。 在这种情况下、应更新 D/SS、但对于较旧或较不受欢迎的器件而言、这可能是一个低优先级。

    最后一个示例是器件已修改(但两个版本都仍在生产中) 但是、说原始器件和"A"后缀器件之间的区别很难或无法确定、因为 D/S 没有明确指出它/它们-我不止一次都使用打开两个 D/S PDF、 将它们设置为相同的放大倍数并将光标定位在相同的位置、然后在之间翻转以查看是否有任何差异像画册动画中一样出现! 向下翻页并重复、直至找到差异(或格式/页面布局更改)。 不过、我不记得我是否已经在 TI 数据表中进行过此操作。 同样、许多器件显然与另一个器件密切相关或衍生器件、但不会作为此类器件进行宣传。 当您在调查新的(对您)零件时、发现了这一点、并最终意识到大部分 D/S 被剪切和粘贴。 从一开始就知道这一点很有帮助。

    我想、数据库条目必须由 TI 员工审核、但这可能比在这些论坛中回答问题(通常是相同的问题)所需的工作量要少得多、而这些问题本来可以通过快速检查数据库来避免。 适度可能不需要比拒绝有争议或不恰当的内容或过于模糊、微不足道或明显的内容更重要、因为这些内容可能会使数据过于混乱并掩盖更有用的数据。 显然、它必须有重要的警告、指出信息是非官方信息、使用信息的风险由您自行承担等 如果条目被视为重要和/或易于验证、则 TI 员工可以将其标记为已验证、这将提高信息的质量。

    很明显、这会产生成本、但它可以提供有价值的服务。 我将更有信心调查第三方有效审查了 D/S 的部分、希望有经验的部分。 相反、我非常愿意考虑制造商拒绝发布勘误表(而不是 TI AFAI)的器件、尤其是对于更复杂的器件。

    用户需要简单地提供信息、否则他们可能不会麻烦。 在各种论坛中通常会有丰富的好信息、但通常很难找到、除非您已经是 相关领域的专家。

    嗯、我想这不是真正属于这个特定的论坛...

    此致、Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、现有数据表中存在大量错误、设计人员需要始终记住以下一点:  

    该典型值可能包含一些数据、但也可能只是市场营销法律。 抛光一个典型值不会有内部损失、因为没有人应该依赖它。  

    最小值/最大值有一组问题、有些问题通过传出测试进行备份(在许多情况下很难辨别、几乎总是仅 DC)大多数问题都不是。