This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:电流感测电路,精度1mA

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA210, INA302, INA240, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968743/ina282-current-sensing-circuit-accuracy-1ma

器件型号:INA282
主题中讨论的其他器件: INA210INA302INA240INA190

您好!

我正在使用电流 INA282电流传感器(双向)。

我的电流范围在一个方向上为100mA 至13.5A、在另一个方向上、电流范围为100mA 至7.5A。

两个方向的电压范围均为800mV 至70V。

IC 的电源电压= 5V


我的 ADC 基准电压为4.09V

我需要测量每个1mA 电流。

我要连接我的电路和计算。

您能告诉我我的电路是否正常、或者是否可以使用更好的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    这话什么意思

    我需要测量每个1mA 电流。

    我觉得它是100mA :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tensil、

    感谢您发表您的问题。

    我认为、为了实现1%的误差容差、您需要增加分流电阻器或执行偏移校准过程。

    INA282的最大输入偏移可为±70µV μ V。 在100mA 负载电流下、感测电压为0.1A*2 μ 3mΩ= 300µV μ A。 仅偏移误差就已经是70/300 = 23.3%。

    此外、INA282的增益误差最大值可为±1.4%、因此、如果使用此器件、您还需要执行增益(两点)校准过程、该过程需要运行一个已知电流值的负载并读取输出。

    我建议使用具有更好增益误差的双向电流感应放大器器件、如 INA190、INA210、INA240或 INA302、以消除增益校准的需求、但您仍需要增加分流电阻器或执行失调电压校准以消除失调电压误差。

    要了解有关计算误差的更多信息、请在此处观看我们的免费培训系列:

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter,教程非常有帮助