This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:负电源电压和正电源电压不平衡是否存在任何问题?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968656/opa2810-is-there-any-problem-by-negative-and-positive-supply-voltage-unbalancing

器件型号:OPA2810

大家好、  

负电源电压和正电源电压不平衡是否存在任何问题?

例如、电源电压为+17V 和-10V、处于建议的总电源电压范围内。
OPAMP 是否将其增益精确地保持在其输入和输出摆幅电压范围内?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    如果您绝不违反绝对最大额定值并且始终保持在建议的共模输入电压范围内,则不会出现电源电压不相等的问题:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢。 我知道、除非电源电压超过其最大绝对值、否则不会出现任何问题

    此致、
    Ochi