This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2180:运算放大器具有阶跃输入的意外行为

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969070/opa2180-opamp-has-unexpected-behaviour-for-step-input

器件型号:OPA2180

大家好、

好的、我们收到了客户的查询并寻求 有关 OPA2180的支持。 为了让我不要错过任何信息、我将复制下面的查询。

我们使用 OPA2180IDR 来缓冲表示电流的信号。 该信号以 GND"0VA"为基准、为负。 该放大器配置为增益为1的逆变器、VCC=+12V、VEE=0VA。 输入信号波形是一个方波、5kHz、从-30mV 阶跃到-4.0V 至-30mV。 输出预计为+30mV 至+4.0V 至+30mV。 但是、我们确实得到了该预期波形。

为了帮助您更好地了解问题、我附加了显示原理图和示波器波形的图像。 简要说明:
系统接地(接地)是标有"0VA"的节点。
2.信号发生器 GND 连接到"0VA"。
示波器 GND 连接到"0VA"。
4.示波器 CH1连接到节点"shunt-NEG",参见连接的电路1,共3个。
5、示波器 CH2连接到运算放大器输出、节点"X42"、请参见连接的电路2、共3个。
6.旁路电容(1uF/25V)非常靠近封装引脚连接,参考连接的电路3,共3个。
7、信号发生器设置如所附图像所示。 请注意、sig gen 输出阻抗不为零、因此与 sig-gen 设置中的 CH1示波器图像相比、存在轻微的压降。
7.所附图像中显示了输入信号和输出信号的波形。 在相同的测试条件下、还有一个视频显示。 运算放大器输出似乎是双稳态的、它在两种非常不同的状态之间切换。

------------

随附的图片显示了运算放大器的输出与预期完全不同时的示波器、这会导致系统其余部分无法按预期运行。

原理图参考为"电流测量 Ckt2 of 3"(之前已发送)、但请注意以下更改:
1、在此测试之前移除了两个电容 C68和 C69 (0.1nF)。
2、每个运算放大器输入(引脚5、6)都有一个1MEG 欧姆电阻器、电阻器的电压为+12V、这会将每个输入偏置为高于0VA 约+1V、即运算放大器负电源(引脚4)。

预期的运算放大器输出是使用照片编辑器绘制在照片上的。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

Maynarde2e.ti.com/.../attachment.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    将信息传播到多个图像中会使理解该问题变得更难理解和评估 OPA2180问题。 您是否可以提供包含您描述的更改的单个更新原理图?

    您在第4项中提到-示波器 CH1连接到节点"shunt-NEG"、请参阅连接的 ckt 1 of 3、在第5项中提到- 示波器 CH2连接到运算放大器输出节点"X42"、请参阅连接的 ckt 2 of 3。 当我查看示波器屏幕图像 CH1 (橙色轨迹)时,显示为恒定水平。 CH 2和 CH4显示了噪声波形。 那么、CH1上的波形是否符合预期? CH 4上的图像是什么?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我完全同意 Thomas 的观点。 提供的许多信息不正确或相互矛盾。 没有乐趣:-(..

    我想:

    e2e.ti.com/.../user_5F00_opa2180.TSC

    Kai