This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:LMP8640MKE-HNOPB

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969238/lmp8640-lmp8640mke-hnopb

器件型号:LMP8640

您好!  

我们购买了该器件、并遇到了一些问题。 有关详细问题、请参阅附件、并提供反馈和解决方案。  

e2e.ti.com/.../PowerBoard_5F00_VD_E8B294C758B904C855C555D678C7_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)     该电压是内部电路偏置的结果。 然而,由于阻抗相对较大(输出),大约几十千欧,它充其量是一个糟糕的“电压源”。

    2)     取决于共模电压:当 VCM>=2.1V 时、它可以消耗的最大电流为20uA;当 VCM 低于2.1V 时、IB 开始反向、因此引脚可以提供电流。 有关详细信息、请参阅数据表中的图10。 最坏的情况是当 VCM=-2V 时、它可以提供大约800uA 的电流、相当于大约1.28mW。

    3) 3)     只要输入引脚连接到节点26V_A4、就会出现该电压。 除了物理断开连接外,我还不知道可以消除电压的电路配置。

    此致、Guang