This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:TINA-TI 与参考设计之间的宏模型不符

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969038/opa350-discrepancy-between-macro-models-tina-ti-vs-reference-designs

器件型号:OPA350
主题中讨论的其他器件:Tina-TITHS4551

您好!  

此线程与已关闭的线程 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/835567/3116784?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=opa350#3116784相关。  

如果 宏模型是从 TI 网站下载的(在 TINA-TI 参考设计中给出)、并且是直接从 TINA-TI (Spice 宏)部署的、我已经注意到宏模型之间的仿真结果存在一些不一致。

请查找随附的*。TSC 文件。  

在其他 OPA SPICE 模型以及其他类型的仿真中也会发现类似的差异。  

e2e.ti.com/.../vos_2D00_sim_2D00_opa350_5F00_sboc202e.TSC

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片未在初始线程中正确上传。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上模型是2019年更新、其中包含了失调电压-模型通常为此提供一个数字、而不是规格中的扩展。 2019年模型与数据表中的典型值更加匹配、  

    较低的 TINA 库模型来自1999年、显然没有尝试添加失调电压、而是使用最新的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的解释。  

    实际上、我使用的是 TINA-TI 版本 9.3.200.277 SF-TI 的免费版本、 构建日期:Donnerstag、4。 2018年10月、19:41:54。  
    但是、TINA 库模型似乎并不是最新的、甚至是考虑到使用了最新版本的 TINA-TI。

    这些集成的 TINA 库模型是否可以通过某种方式进行更新?  

    BR

    Josko   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、Josko 问题有几个方面、  

    从 TINA (DesignSoft)角度来看、它们不会更新低级 TINA 版本中的模型库(我不确定为最新 V12版本更新模型库需要付出多大的努力、可能是新器件进入、将模型更新到旧器件的可能性更小)

    从 TI 的角度来看、 在所有较旧的器件型号上都有大量可用的 TINA 示例设计-是的、您希望作为新的模型版本(在过去5年中付出了巨大努力) 这些较旧的文件将会更新-这显然不在模型更新检查清单中。 例如、我在 THS4551版本中列出了大约20个示例 TINA 文件、这些文件都仍在使用原始2016模型、而自那时以来、该模型已有两次更新。  

    我花了一些时间为某人执行仿真时检查模型版本、右键单击符号、输入宏、然后有时(但不是总是)模型列表顶部有日期和更新信息。  

    最后、还有整个模型精度问题。 再说一次、我在更新后会针对各种情况测试模型。 模型与数据表中的测量曲线不匹配、并且/或者从更正确的早期模型移出、其中一些东西得到了改进、显然其他东西与器件的匹配有所下降。  

    因此、在您的案例中、  

    以您之前的示例 TINA 文件为例

    转至产品文件夹并深入了解最新的 TINA 参考设计版本、将其打开

    剪切并粘贴最新模型到旧文件中、然后继续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的全面解释。  

    这证实了我对 TINA 库模型的观察结果。  

    BR

    Josko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、大家好、

    感谢 Michael 的帮助、他已经解决了您的问题。  

    如果您需要更多助手、请告知我们。

    最棒的

    Raymond