This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个可编程增益放大器来获得0至+/- 10V 的输出。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA206, PGA207, PGA204, PGA205, PGA202, PGA203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968695/need-a-programmable-gain-amplifier-to-get-output-from-0-to---10v

主题中讨论的其他器件:PGA206PGA207PGA204PGA205PGA202PGA203

您好!

我需要放大来自 DAC 的电压。 输出应在-10V 至+10V 之间变化。您是否可以为此建议使用可编程增益放大器?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rekha、

    我们讨论的是什么 DAC? 您知道 DAC 可以具有不同的输出级:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rekha、

    附件列出了可支持高达+/-10V 输出的精密可编程增益放大器。

    如 Kai 所述、了解此应用中使用的 DAC 以及此应用所需的输入幅值和频率/稳定特性将非常有用。  PGA202、PGA203、PGA204、PGA205、PGA206和 PGA207是单端输出 PGA 器件。

    校正:删除了 PGA280-81、因为这些是不支持 高达+/-10V 输出的差动输出器件。

    谢谢、此致、

    Luis

    差分输入到单端输出

    部件

    电压

    通道

    增益(dB)

    的数量

    增益标度

    接口

    µs 时间0.01%(μ s)

    数字

    最小值(V)

    最小

    增益

    最小

     

    最大值(V)

    最大

     

    最大

    PGA202

    12.

    1

    0

    4.

    十年

    并行

    2.

    36.

    60

    10.

    PGA203

    12.

    1

    0

    4.

    二进制文件

    并行

    2.

    36.

    18

    10.

    PGA204

    9.

    1

    0

    4.

    十年

    并行

    23

    36.

    60

    1300

    PGA205

    9.

    1

    0

    4.

    二进制文件

    并行

    23

    36.

    18

    1300

    PGA206

    9.

    1

    0

    4.

    二进制文件

    并行

    3.5.

    36.

    18

    3.5.

    PGA207

    9.

    1

    0

    4.

    十年

    并行

    3.5.

    36.

    20.

    3.5.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢 您的详细答复。  我尚未完成器件的定稿。 DAC 输出幅值将在0V 至+3V 之间变化、输出信号频率将在5Hz 至250Hz 之间变化。 我希望 PGA 将信号放大到+/-10V。

    我将尝试在 TINA 中模拟 PGA、并在有任何疑问时向您提出询问。

    感谢 你的帮助

    此致

    Rekha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rekha、

    谢谢、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Luis