This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:它可以测量200uA ~ 1A 的范围吗?

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968490/ina138-can-it-measure-200ua-1a-range

器件型号:INA138

你(们)好  

我们正在寻找一种测量 200uA ~ 1A 范围的解决方案。  INA138是否合适或其他建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    您要在此处测量的分辨率为5000:1。 对于任何放大器而言、这将是一个具有挑战性的设计。 这里的答案不是黑白的、我们需要了解有关该系统的几个信息。 您能否共享有关以下内容的任何信息:

    -您计划使用哪种电源电压?

    -您希望在系统中实现什么增益值?

    -信号中可接受的误差水平是多少?

    -您计划使用哪种尺寸的分流器,系统是否能够承受该选择产生的热性能?