This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4503EVM:使用同相配置时出现[THS4503EVM]问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4503EVM, THS4503, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968876/ths4503evm-ths4503evm-issue-when-using-non-inverting-configuration

器件型号:THS4503EVM
主题中讨论的其他器件: THS4503THS4541

您好!

我尝试在同相模式下将 THS4503EVM 用于单路至差动转换器应用。

我认为这需要移除 R17、将 J1接地并将单端信号连接到 J6。 不过、这会导致带宽大幅降低、如下面的示波器布线所示。

我使用的测试设置与用户指南第2章中的建议设置相匹配。

是否有任何关于如何纠正这种下降的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来图像在原始帖子中没有显示。 将其添加为附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FDA 需要一个输入电阻器、将其视为一对具有附加输出 CM 控制环路的反相运算放大器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 那么、它不应移除 R17、而应替换为~50 Ω 电阻器?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终、问题是施加到 J1的接地不正确。 输入电阻与此问题无关。

    关闭这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对于 FDA 而言、为单端到差分设置 R 值的整个过程会变得非常复杂。 事实上、用于匹配输入阻抗的完整闭合形式解决方案直到我制定并于2014年前后发布后才进入公共领域。 在此之前(以及在 ADI 材料上)、TI 和 ADI 和 NSM 使用了迭代方法。  

    THS4503是在这些解决方案出现之前完成的-如果您想查看它们是什么样的、我首先将它们放入 THS4541版本的 TI 数据表中。 请查看该数据表的第37页。 我最初开发它们是为了支持 ISL55210版本-仍然是输入噪声最低的 FDA 之一。  

    为了帮您更进一步、  

    您的源阻抗是多少

    2.您是否需要匹配 FDA 输入端的阻抗

    所需的单端到差分增益。

    4.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    您曾说过您已经解决了这一问题、但我现在有一段时间需要偶尔练习我的 FDA 设计工具。 是的、标准 EVM 设置在其输入 R 值上稍微偏小-这是在充分了解单个到差分 FDA 的有源阻抗方面之前进行的。

    下面是对该 EVM 文档中图1-1的回顾。  e2e.ti.com/.../Review-of-the-THS4503-EVM-schematic.docx