This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:电路回顾

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968717/xtr111-review-of-circuit

器件型号:XTR111

您好!

您可以查看以下电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    总体原理图看起来不错。  

    -请将 VREGF 和 VREGS 旁路电容增加至470nF、以遵循图45中的数据表建议。

    -如果可能、请在 PFET 的漏极处添加一个15 Ω 串联电阻器、如数据表推荐电路所示

    - 此电路接受0-2.5V 输入并产生0mA 至20.83mA 的电流输出。 如果这不是您需要的传递函数、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    请以粗体查看我的评论。

    -请将 VREGF 和 VREGS 旁路电容增加至470nF,以遵循图45中的数据表建议。(Im 不使用稳压器。 因此、我遵循了数据表中给出的建议、如下所示)

    -如果可能、请在 PFET 的漏极处添加一个15 Ω 串联电阻器、如数据表推荐电路所示(很抱歉 、未向您发送整个文档。 请在下面找到它)


    - 此电路接受0-2.5V 输入并产生0mA 至20.83mA 的电流输出。 请告诉我这是否不是您需要的传递函数。(对于我来说、0-20mA 是要求)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    谢谢、如果您需要其他信息、请告知我们。

    此致、

    Luis