This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4172:OPA4172替代 OP275

Guru**** 2506425 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4172, OPA172, OPA2991, OPA171, OPA2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968965/opa4172-opa4172-replace-op275

器件型号:OPA4172
主题中讨论的其他器件: OPA172OPA2991OPA171OPA2172

 大家好、

客户希望使用 OPA4172替代 OP275。  

但客户担心电压增益差异对该音频应用的影响。

您能帮我查看原理图并向我分享您的顾虑吗?

感谢你的帮助。

数据表如下所示:  

www.analogue.com/.../OP275.pdf

www.ti.com/.../opa2172.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午王先生

    OPA275当然是双通道- OPA4172是四通道、  

    基本上看起来非常简单、应该起作用-我想知道这种静音功能吗? 真正要求输出通过这些晶体管进入短路状态? 在输入端将51千欧姆的电阻器接地将会更可靠(并且功耗更低)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还建议向客户展示 OPA2991。 OPA2991是 OPA171的新版本(带宽低于 OPA172)、但其带宽比 OPA2172更低、噪声更高。 根据客户的设计要求、OPA2991可能适合他们。

    反馈中使用的10k 和47pF 有何作用? 如果他们需要缓冲器配置、我建议将这些组件短接起来。 通常、在缓冲器的反馈中使用电阻器不会带来任何好处。 我建议查看 此技术文章 以了解更多信息。

    请确保客户在其原理图中包含了运算放大器的去耦电容器。

    此外、正如 Michael 提到的、他们需要双通道版本(OPA2172)而不是四通道版本(OPA4172)。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael 和 Tim:

    感谢您提供的信息,我确实向客户提到了10k 和47pF 的问题,但由于原理图已经过测试并被罚款,所以我只会留下它....

    我确实向客户提到了2通道和4通道特性、但他们希望将 OPA4172用于其他项目、并替代 LMV934。

    如果他们坚持使用 OPA4172、我记得未使用的引脚应配置为电压跟随器并保持在 VCM 范围内、我对吗?

    它应该是执行~的最简单的方法

    我还将向他们转发技术文章作为参考。

    谢谢你。   

    此致  

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    这是一篇针对客户的文章、介绍了如何配置未使用的运算放大器。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的帮助。

    此致  

    Evan