This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7300:LMP7300

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968828/lmp7300-lmp7300

器件型号:LMP7300

大家好!

我可以在 LMP7300外部输入中使用吗? 不要使用内部 Vref = 2.048V。 我知道 可以选择将分压器设为 Vref=2.048V、但我需要使用外部电压才能输入电压。

谢谢。

STA.I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stas、

    我相信数据表的第7.2节可以回答您的问题。 功能方框图说明了基准是如何独立于比较器的。

    换句话说、您可以使用外部基准。 但是、如果您使用器件的迟滞功能、则必须为此使用2.048V 内部基准电压。 LMP7300的滞后在内部以2.048V 基准为基准。  

    如果迟滞输入高于2.048V 基准电压、则比较器可以/将会振荡。

    请注意、它不是接地感应、输入必须至少比 GND 高1V、如数据表第5节中指定的那样。

    我希望这能回答你的问题。  

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您的帮助和解释、您回答了我的问题。

    此致、

    STA。