This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大13.56MHz NFC 信号

Guru**** 2813925 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968526/amplify-13-56mhz-nfc-signal

主题中讨论的其他器件:OPA838OPA855

我正在寻找推荐的器件或参考设计、将13.56MHz NFC 天线的20mV 信号放大10-20x。 我使用单个5V 电源运行。 我不是尝试增强天线、而是只是放大信号、因为我用于 诊断的工具在如此低的信号电压下无法正常工作。  

请提供任何指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    您是否查看过此站点?

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/other-wireless-technologies/products.html#p1507=13.56%20MHz

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这是为了放大 PICC 和 PCD 之间的信号。 在这个问题上、我不需要读取器和标签。  

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl、

      我对如何在 PICC 和 PCD 之间放置该放大器有点困惑。 您能否分享所需内容的大致原理图?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您只想实现窄带增益级(并使用电压反馈运算放大器而不是射频增益块)、那么您需要大于280Mhz 的增益带宽积、最好具有低噪声。 这是我在本文中的一个表中列出的一系列选项、表3末尾可能是增益为10的 OPA838、而 OPA855的性能则最为出色。 这些 是双极器件、可实现最低噪声。