This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:澄清了 LMC7101BIM5/NOPB 以及更新后的器件适用的资质认证测试报告

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968316/lmc7101-clarification-on-lmc7101bim5-nopb-and-applicable-qualification-test-report-for-the-updated-part

器件型号:LMC7101

您好!

根据 PCN# 20201022000.1- TI 菲律宾作为特定器件的附加组装地点的认证

正在针对器件型号 LMC7101BIM5/NOPB 更新材料、您能否确认更新后的器件的热、电气、机械属性保持不变。

此外、请分享更新后的器件的可靠性/鉴定报告。

此致

Neha Pandey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    我将详细介绍 PCN。 我会尽快返回给您。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    可通过 此处的 TI 客户支持中心申请 PCN 信息

    根据 PCN 20201022000、为选定器件(包括 LMC7101BIM5/NOPB)添加了第二个源组装地点、并已完成并通过认证。 PCN 中记录了当前的组装地点和材料差异。 目前、PCN 或 TI 产品数据表中尚未发现电气特性或电气规格的更新。

    认证详细信息在 PCN 本身的"认证报告"部分中列出。 根据所选器件的行业标准 JEDEC、完成了产品认证。

    此致、

    GPMPP 质量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 请确认适用于器件型号 LMC7101BIM5/NOPB 的以下哪种合格器件/ QBS 封装-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    是否可以尝试重新发布图像? 您需要使用"插入媒体"图标在回复中插入图片。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    PCN 20201022000的"认证报告"部分中提供的认证报告中列出的所有器件均用于 QBS。 LMC7101BIM5/NOPB 符合 所列的资质器件的 QBS 标准。

    有关 PCN 的其他问题、建议联系客户服务中心。 E2E 通常用于应用支持。

    此致、

    GPMPP 质量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、  

    我指的是 PCN 的快照、它在鉴定报告中显示了3个不同的鉴定器件和3个不同的 QBS 封装。 其中哪一项适用于 LMC7101BIM5/NOPB 部分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    我建议按照 Joseph 在前一帖子中的说明联系客户支持中心。 您将能够在此处申请更多 PCN 信息。

    谢谢、

    Tim Claycomb