This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:如何计算两级运算放大器的噪声

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968766/opa365-how-to-calculate-the-noise-of-two-stage-operational-amplifier

器件型号:OPA365

您好!

我想知道如何计算两级运算放大器的噪声电压。

是否准确地将每个级的噪声电压相加。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、如果您牢记、1级的噪声被2级放大、并且噪声是几何级相加的(平方和...)。

    事实证明、在第一级中选择高增益时、以下各级的噪声可以忽略不计。 例如:sqrt (1^2 + 0.3^2)= 1.04,这等于噪声增加仅0.3dB :-)

    您能否发布具有具体元件值的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、这是一个很好的例子、这里有一篇关于这些问题的文章、