This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:响应时间/2步进输出

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393LV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968660/lm393-response-time-2-step-output

器件型号:LM393

您好专家、

我的客户发现了6.6us 响应时间和 2步长输出波形。

数据表响应时间为1.2us (典型值)、但波形显示为6.6us。

您能否告诉我这种响应时间和 2步长输出波形的原因?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我假设 LM393电源也是3.3V。

    在3.3V 电源下、室温下的最大输入电压为 VCC-1.5、或最大输入电压为1.8V  (VCC-2V、或整个温度范围内的最大1.3V)。

    基准电压大约为2.3V。 基准电压持续超出负输入1.8V 输入限制。

    输入信号将从1V 变为大约3V。 1.8V 后、超出正输入的输入范围。

    因此、在正转换后、两个输入都被违反。

    当两个输入都高于输入范围时、输入级被切断(或接近截止)。 这将导致传播延迟增加、并且很可能是2步长毛刺脉冲。

    它将在低温下失败。

    请参阅 LM393系列应用手册的第2.2至2.5节:

    LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 A)

    对于指定的运行、我们建议将两个输入信号都降至1.3V 最大值以下。

    理想器件是新型 LM393LV、它是 R-R 输入、速度更快、可在不进行电路修改的情况下直接替换。 但是、PW 封装版本仍在几个月后发布(现已在 SOIC 中提供)。