This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:X2SON 封装(DPW)上的引脚1在哪里? -数据表没有真正的帮助

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968592/tlv9061-where-is-pin-1-on-x2son-package-dpw---datasheet-does-not-really-help

器件型号:TLV9061

我收到了这个最小的运算放大器... 哇! 它太小了、我甚至不知道我会怎么做!

我查看了数据表以了解引脚1在哪里、它显示了"PIN 1索引区域"。 但我只能看到一个字母和一个数字-我只能猜测它是"C6"。

那么、我如何找出引脚1在哪里?

谢谢你。

(无论谁做了这个、我都向你致敬! 技术很棒 到了一点,我看不到它:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    第一次给我的电路板上放了这种封装类型、我以为放大器完全丢失了。 因此、我不会责怪您在定位引脚1时遇到问题。

    如果设备只是躺在地上、我认为您必须将其向后翻转并查看触点。 引脚1具有不同的接触点、因为它没有其他外部引脚具有的尖锐点。 请参见下图。

    另一方面、如果您的器件仍在卷盘中、则有一种更简单的方法来实现这一点、因为所有器件都应以相同的方向发货。 转至数据表的第35页和第36页、使用器件的"引脚1象限"、您可以确定每个封装器件的引脚1将位于何处。

    如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 就是这样!