This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 前端运算放大器的应用手册、允许 ADS1115 ADC 接受真正的+/- 2伏双极

Guru**** 2856640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968426/application-note-of-a-front-end-opamp-to-allow-the-ads1115-adc-to-accept-true-bipolar-of---2-volts

主题中讨论的其他器件:ADS1115

大家好、

我们有一位客户要求提供 前端运算放大器的应用手册、该应用手册允许 ADS1115 ADC 接受真正的+/- 2伏双极。 我在下面找到了两个应用手册、但我只想确保文档中的信息是客户所需的。

https://www.ti.com/lit/an/sloa099/sloa099.pdf

https://www.ti.com/lit/an/sloa054e/sloa054e.pdf?

此致、

Danilo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    ADS1115的数据表本身包含第10.2节中讨论得很好的应用电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。  数据表第10.2节中的电路是否能够接受 真正的+/- 2伏双极?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终会这样做:

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_ads1115.TSC

    Kai