This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401-SP:需要 SE 至 DE 的 S 参数文件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968542/lmh5401-sp-need-s-parameter-file-for-se-to-de

器件型号:LMH5401-SP
主题中讨论的其他器件: LMH5401

各位专家、您好!

我要查找与 LMH5401-SP 数据表中的图6相对应的 S 参数文件。 该文件是否可用?

我的客户还想知道 GP = 11dB 时是否有同样的信息。 是否也可以获得该数据?

感谢您的帮助!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    虽然我们没有专门针对 LMH5401-SP 的数据、但您可以在 LMH5401数据表的图10中找到 S 参数单端数据。 遗憾的是、当时未对各种增益下的 S 参数数据进行表征。  

    最棒的

    Hasan Babiker