This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A:输出失真问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, LM258A, LM258, LM358LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968509/lm258a-output-distortion-issue

器件型号:LM258A
主题中讨论的其他器件:OPA2333LM258LM358LV

e2e.ti.com/.../7026.test2.TSC

e2e.ti.com/.../1258.Test1.TSC

大家好、

应用是放大交流 HART FSK 信号并为输出添加直流偏置。 但 LM258A 的输出存在失真问题、您可以参阅下面的屏幕截图。 这个问题可以通过替换为 OPA2333来解决。 仿真也适用于 OPA2333、但不适用于 LM258A。  请参阅附件测试1和2。  什么会导致 OPA2333和 LM258A 之间的差异? 该电路是否需要进行任何改进? 谢谢。

V+黄色、V-蓝色和 Vout 紫色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,这个 LM258几乎是从时间的开端(1976年)开始,在任何人考虑 RR I/O 之前——你可能会进入 I/O 余量限制,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    对于 LM258、检查 VOL (灌电流时)和 VOH (拉电流时)非常重要。  在这种情况下、VOL (灌电流时)是限制因素。 请参阅数据表图47。 为了获得最大输出摆幅、输出应始终拉电流或灌电流。 在这种情况下、由于低阻抗负载、这将非常浪费。

    LM358LV 是成本最低的升级版、将带来更好的体验。