This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221-Q1:设计审查

Guru**** 2782545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968276/ina3221-q1-design-review

器件型号:INA3221-Q1

您好!  

请使用 INA3221AQRGWRQ1查看所附的设计。

谢谢、

Melbine2e.ti.com/.../INA3221AQRGVRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在与 INA3221AQRGWRQ1合作开展一个项目。  

    请查看随附的原理图、并告诉我评论。

    e2e.ti.com/.../INA3221AQRGVRQ1_5F00_SCH_5F00_28DEC2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我看了一下,这里没有什么特别的。 只需几个注释:

    1.我看了一下 TC 引脚、可以将其保持断开状态。 这里有更多信息。  

    2.本原理图中未显示它们,因此请确保在原理图的某个位置使用足够大的电阻器将 I2C 线路上拉。  

    3.我假设器件圆上没有填充用虚线"D"框的器件? 这是最有意义的。 如果不是、则只应组装一个电阻器以在 A0上建立地址。 此外、确保第二个电位分流电阻器布局正确、并在分流器和器件之间保持牢固的开尔文连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melbin、

    看起来不错。

    您可以为 R1366使用10k 电阻器、为 R1355使用0r-跳线。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅尔宾、

    我注意到您已经发布了这个。 为了整合 E2E 上的帖子、我合并了这些主题帖。

    最棒的

    Danny