This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL031:失调电压调节

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TL031, TL061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968257/tl031-offset-adjustment

器件型号:TL031
主题中讨论的其他器件: TL061

您好!

TL031具有偏移调节引脚。

您能告诉我如何使用这些引脚吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    由于 TL031是 TL061的“直接升级”,因此您可以像使用 TL061一样进行偏移调整:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    您好!

    您尝试实现什么偏移电压? 我们的 器件可能满足您的失调电压要求、无需您校准每个器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb