This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:(INA226的电流检测精度)

Guru**** 2760475 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968026/ina226-consultation-the-current-detection-accuracy-of-ina226

器件型号:INA226

 INA226的电流检测精度是多少(__LW_AT__uA)? 测试范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    数据表的图12和13显示了输入偏置电流。 为了进行精确测量、您测量的电流应该比测量值高一些数量级。

    您要测量什么电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    除了 Kai 提到的内容、您还需要查看器件的 VOS 以及您正在使用的 Rshunt。  输入偏置电流很可能是导致误差的最大因素。  就像 FYI 一样、输入偏置电流将流过每个输入引脚、而 IN-的电流将流过您的 Rshunt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier