This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139-MIL:7700801CA 和 M38510/11201BCA 之间的主要差异

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968236/lm139-mil-main-difference-between-7700801ca-and-m38510-11201bca

器件型号:LM139-MIL

您好、团队正在寻求您的帮助、我们正在尝试解决这2个器件型号。 检查后、2之间唯一可见的差异是价格。 您的输入。

非常感谢。

-标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    7700801CA 是 LM139JB

    M38510/11201BCA 是 JM38510/11201BCA

    77008和 M38510/是"SMD"编号、应参阅 SMD 数据表:

     https://landandmaritimeapps.dla.mil/Downloads/MilSpec/Smd/77008.pdf

    在 SMD 数据表第11页中、它指出7700801CA = LM139JB = M38510/11201BCA

    这两款器件均经过 MIL-STD-883测试。

    "JM"器件型号只能按其 JM 器件型号排序、因此必须以不同于双标记 LM139JB 的方式对其进行标记。

    据我所知、它们是相同的、顶部的不同器件型号标记不同(请参阅 LM139-MIL 数据表中的"器件标识"列)-因此它们是两个具有不同器件型号的单独器件-因此价格也不同。