This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393-N:IC 的输入电阻

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968179/lm393-n-input-resistance-of-the-ic

器件型号:LM393-N
主题中讨论的其他器件:LM393

我想确保输入引脚的输入阻抗足够高、不会受到我在此处所设计的附快照中的分压器电路的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    LM393N 的100nA 输入偏置电流会导致 R9上的电压下降0.1V。 我想这不是你想要的吗?

    我会将 R9和 R10移除,并将 R8拆分:-)

    您是否需要这方面的帮助?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并添加迟滞:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当然。。。 我想安装0603电阻器、因此我会相应地拆分这些值。 请帮我提供合适的值。 电源点 MC+和 MC-的最大电压为530v、我通过此电路控制预充电和储能器隔离继电器。 LM393应在90%的电池电压下更改逻辑电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    根据您所需的电阻器容差、我建议将 R8分为接近2.45k Ω 和24.54k Ω 的电阻。 (可能是2.44k Ω 和24.6k Ω?)

    为了保持 R7底部的电压比率10/11、分压器顶部应放置~2.45k Ω、分压器底部应放置~24.54k Ω 并连接到 GND。

    ~24.54k Ω 两端的电压应将"NEG_A"输入馈入 LM393。

    您是否仍想实现外部迟滞?

    此致、

    Joe