This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:上拉电阻值

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967961/tlv1702-pullup-resistance-value

器件型号:TLV1702

对于将 tlv1702用作窗口比较器、建议使用哪个上拉电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压未指定为大于4mA 的输出电流。 使用更小的电流来节省功耗、但极大的电阻器会限制开关速度。 kΩ 值为10k Ω。

    另请参阅 为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    数据表建议5k1。 但您也可以在一定程度上增加该值。

    您能否发布原理图?

    Kai