This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM:OPA857EVM 故障排除

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988701/opa857evm-opa857evm-troubleshooting

器件型号:OPA857EVM

大家好、  

希望您在这个问题上提供帮助。  

自从购买评估板以来、我一直在尝试完成测试模式操作、但我遇到了几个问题...

首先、我使用示波器来找到 OUTN 引脚中5/9 * Vs 的理想工作点;我在示波器中使用了1M 电阻输入、但无法找到50欧姆输入电阻的示波器、因为它应该是...

其次、当我获得理想运行点时、我知道我需要在测试输入信号中引入交流电压以注意 OUT 引脚的差异、而 OUTN 引脚应保持在直流偏置电压的5/9、这是正确的?

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否尝试过交流耦合?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    根据我的客户。

    他们尝试了交流耦合、使用了 T-Bias 来合并直流偏置值和交流分量。 他们只尝试了测试模式、因为测试模式不能按预期工作、他们没有继续正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     第一个问题、以防万一:EVM 是否已修改?

         1 -示波器设置为50欧姆阻抗时、您在输出端看到的最大输出电压是多少?

    2 -是的、如果输入偏置交流信号、您将在 OUT 处看到偏置交流电压输出。 产生偏置的原因是为了避免削波并增大输出电压摆幅范围。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    根据您的客户、  

    是的、EVM 已修改、因为他们希望看到伪差分
    它们使用 R9和 R8上的 CC 模拟0欧姆电阻器。 然后、它们通过跳线 J4和 J5测量输出。

    在测试中使用(2.1V aprox)直流偏置输入电压时、示波器设置为50 Ω 阻抗时看到的输出电压为400mV aprox……
    但是、当它们将示波器配置为1 M Ω 阻抗时、输出会发生显著变化、并且可以找到1.83V 的工作点。

    他们无法理解的是、为什么他们无法使用应该完成的50欧姆阻抗找到工作点。 它们用于查找运行点的方法是将 Aprox 2.1V 的直流偏置电压设置为一个值、并通过跳线 J4和 J5测量 EVM 的输出、直到两个输出值都与1.83V 相似。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      感谢您提供更多信息。 由于使用差分56 和2*237电阻器连接50欧姆示波器的电阻分压器,输出端将会出现衰减。 在这种情况下、它不应低至400mV。 此外、为了澄清、即使在50欧姆输出阻抗下增加输入电压、他们也找不到工作点? 它们是否在 OUT 和 OUTN 上都看到了400mV 的电压?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、是的、他们只能看到400mV 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、这是否仍处于正常状态?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

      很抱歉耽误你的回答。 由于这是基准电压、因此它们在 OUTN (OU-)处应达到900mV 左右、这不会受到输入信号的影响。 它们是否在 R7中填充了56欧姆电阻器?  

    谢谢、

    Sima