This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482问题-需要帮助

Guru**** 2917570 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482, OPA2210, OPA2206, OPA2202, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988404/lmc6482-lmc6482-issue---need-help

器件型号:LMC6482
主题中讨论的其他器件: OPA2210OPA2206OPA2202TINA-TI

 大家好、

我需要帮助以解决我们在新设计中遇到的问题。

原理图如上所示。

这是一个 LED 驱动器输出/保护通道。

在正常运行时、该通道可在48V 电压下保持90W、因此负载为~2A。

我使用 LMC6482来监测 CH1负载上的输出电流。

在 DIM CH1上、ST 微控制器以3KHz 的频率输出 PWM 占空比。

我们正在尝试以1us 的最小脉冲实现深度调光,因此,为了在0.05%占空比下实现深度调光,当 Vdimmer 低于2.5V 时,我们降低了频率,因此在1V 调光输入时,我们使用500Hz 来实现1us 的最小脉冲。

正常运行时、我们通过90.05Ohm 电阻器 R35感测电流负载、然后信号由 U7放大并馈入引脚12、进入 STM32G070CBT6。

DIMCH1上的 PWM 响应0-10V 输入调光模拟信号。

此外、该信号还用于在发生过载或短路时馈入 FW 或 HW 保护电路。

使用 R36、C26、C17的值、我得到下面的波形。

可以看出、输出信号 I_SENSE_CH1是平方、并跟随输入信号以实现低至~3.5%的占空比。 则输出会失真。

我需要帮助来了解这种情况的发生原因、以及我们可以采取哪些措施来清除纹波并使信号平方。

附加:

 

555波形- Vdim = 6V 时的波形:黄色=负载;绿色= TP50处的信号;粉红色=引脚3处的信号;蓝色= TP19处的信号

示波器553- Vdim = 4V 时的波形

示波器551- Vdim =2V 时的波形

示波器550 - Vdim = 1V 时的波形

 

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马里亚纳

     输出信号失真有三个原因 。

    首先、运算放大器响应受压摆率的限制、在 LMC6482的情况下、最小压摆率为1V/us -请参阅下文。  因此、要使输出移动完整的1.5V 电压、最短时间为1.5us -因此、您需要一个压摆率高得多的运算放大  器、以便输出信号可以在我们的几分之一中移动满量程。

    第二个问题是、为了使 LMC6482等 CMOS 运算放大器进入全压摆、阶跃输入信号电压必须是大信号:1V 或更高。  使用您显示的100mV 信号不会将 LMC6482等运算放大器推入全压摆。 但是、将100mV 输入阶跃与 OPA2210或 OPA2206等双极输入运算放大 器配合使用将强制其转换。  

    第三个问题是、即使转换率更高、下面电路中的任何运算放大器输出响应也将受到您使用的反馈 RC 组件的1.5us 时间常数的限制-请参阅下面的。  要解决此问题、您可能需要将 C17降低至10pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    非常感谢您的帮助。

    我昨天从 DigiKey 订购了器件、但器件尚未送达;现在似乎很慢。

    一旦我获得这些器件、我将再次进行测试、并向您提供我的反馈。

    让我们希望明天就能实现。

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格式化错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    我今天获得了该部件、并进行了这些测量。

    我的关切是在这一信息的末尾。

    黄色=负载

    蓝色=DIM_CH1

    绿色=引脚3处的输入运算放大器

    粉红色=运算放大器输出(TP19)

     

    1. C17、C27的测量值=已删除

     

    Iload = 1.96A

    Vi = 4V:#630

    Vi=3V:#631

    Vi=2V:#632

    Vi = 0.97V:#633

     

    Iload = 954mA

    Vi = 4V:#634

    Vi = 3V:#635

    Vi=2V:#636

    Vi = 0.97V:#639

     

    C17测量值=已删除、C27 = 100pF

     

    Iload = 1.96A

    Vi = 4V:#644

    Vi = 3V:#645

    Vi=2V:#646

    Vi = 0.97V:#647

     

    Iload = 954mA

    Vi = 4V:#655

    Vi=3V:#653

    Vi=2V:#652

    Vi = 0.97V:#650

    因此、如果您看看显示负载减半(954mA)测量的图像、您会发现运算放大器的输出(粉色信号)与运算放大器中的输入不一致、并缓慢变为零。

    您认为它会导致这种行为的原因是什么。

    我还在 C27增大到570pF 的情况下进行了测量、但在0.97V 时不再有信号。

    因此、我将保持 C27 = 100pF。

    谢谢、

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马里亚纳

    您引用了 C27和 TP19、但我在原理图中看不到其中任何一个-请参阅下面的内容。  您说 C27时是指 C26吗?

    为了使运算放大器转换、必须在 TP51上施加较大的阶跃输入信号(请参阅上文)。  因此、您不希望使用任何像 C26这样的电容器-包括电容器滤除强制运算放大器转换所需的输入信号的锐边。

    运算放大器转换的第二个要求是具有大输入信号:CMOS 的步长>1V、双极输入运算放大器的步长>100mV。 但通过查看下面的示波器图片、我几乎看不到任何输入信号-对于2A 负载、iinput 信号(绿色)应为100mV、但对于1A、它仅为50mV -这还不够。  BTW。 请在示波器上使用100mV/div (而不是500mV/div)来显示输入信号。

    您需要将输入信号增加至至少100mV、这意味着对于1A 负载、您需要使用 100m Ω R37或更改连接、如下所示。

    因此、 请记住、您根本不需要 C26、TP51阶跃信号必须至少为100mV、C17必须为10pF 或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    TP19是 I-SENSE_CH1 (运算放大器上的引脚7)。  

    很抱歉、我指的是 C26。 在#1处的测量是在未组装 C17 (C17 = 0)且未组装 C26 (C26 = 0)的情况下进行的。

    R35上的电压(OL1_SENSE +和 OL1_SENSE -之间的电压)由硬件跳闸保护电路使用;我们需要实现硬件电路、如果 FW 保护不再工作(为我们的负载提供过载或短路保护)、硬件电路将跳闸。

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您需要 R35进行保护、但在这种情况下、您需要增大 R37、以便 TP51的阶跃输入信号至少为100mV。  无论过冲毛刺如何、TP51上1A 负载的实际信号似乎只有几十 mV、这不足以 强制运算放大 器进行转换。 因此、您看到的是较小的信号上升时间响应、而不是压摆率-请参阅以下内容: https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-slew-rate-introduction?context=1139747-1139745-14685-1138801-13228

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    非常感谢您的帮助。

    我们需要获得新的董事会机会、以满足您的建议。 这可能会在几个月后出现。

    我想知道您是否有任何其他可以推荐的运算放大器建议(我也可以订购和测试)。 可能比 OPA2210器件更便宜?

    谢谢、

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariana、

    如果您可以使用 CMOS 运算放大 器、则价格会低得多、但为了使此类器件转换、您需要应用1V 阶跃输入、该输入需要1ohm 分流电阻器来提供1A 负载电流-我认为您无法这样做。  因此、为了强制运算放大器以100mV 阶跃输入进行转换、您必须使用双极输入运算放大器-请参阅以下链接下双封装中所有双极输入运算放大器的列表:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p480=2;2&p2max=0.001;0.5&p1261max=12;36&p89=Bipolar&sort=p1130;asc

    OPA2202会便宜得多、但由于其压摆率仅为0.35V/us、因此压摆率太慢(t=1.5V/0.35V/us = 4.3us)-请参阅下文。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    再次感谢您提供此信息。

    我们现在尝试获得比 Digikey 的报价更高的报价、该报价太高、

    我们还将考虑另一个 PCB 板旋转、这将实现从上面红色显示的点连接运算放大器中的输入的想法、因此输入足以使运算放大器转换。

    如果我们实施此解决方案、我希望确保一切都正常工作。

    您是否认为 R49在电阻值为470欧姆时仍然良好、当然 C17、C27未组装)? 此外、我认为应更改 R96以降低增益。 你怎么看?

    在正常运行时、48V 时的负载必须小于95W。

    我们从运算放大器读取并监控电流感应信号 I_sense,如果该信号超过阈值(~95W),则会进入 FW 保护模式或 HW 保护模式。 如果 FW 保护失败、则硬件保护生效。

    R35上的信号会进入硬件保护电路 ,来自 R37的信号用于 A/D 和微处理器。   

     谢谢、

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariana、

    我相信您所指的是不同的原理图-我没有看到下面的 R49 (您是指 R36吗?)。 如果是这样、R36的唯一原因是在 TP50过冲超过0V 至12V 电源轨的情况下将电流限制在10mA 或更低。 您可能需要 C17以实现稳定性,但 C17*R96时间常量 应~0.1us,以满足您的时间要求。  因此、10pF 和15k 应该可以。  通过降低 R96来降低增益不会改变压摆率 -然而、产生影响的是增加 TP50上的输入阶跃电压、但为此、您必须将分流电阻器 R37增加到100m Ω 以上。

     我不理解的一个原因是引脚3上有如此多的过冲/下冲(绿色迹线)?  因此、您应该包含200pF 的 C26来尝试清除信号(tc=200pF*470ohm=~0.1us)。  正如您在下方看到的、引脚3上的阶跃输入电压远低于使双极运算放大器转换所需的100mV;更不用说输入信号反转其方向会导致输出失真(粉色)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的澄清;是的、这是关于 R36。

    我不确定为什么我看到运算放大器输入上的过冲。 我也感到困惑。 我已经测试了 C26 = 100pF、没有看到任何改进;请参阅随附的 V = 4V、V = 0.97V 和负载= 1.9A 的示波器截图;我还将尝试200pF。

    虽然我们希望找到一家价格更合理的供应商、但我希望找到 BOM 的第二个选项、因为这是我们所有产品所必需的。

    我有2个问题:

    那么、在选择其他运算放大器选项时、我在搜索时应该使用哪些特性? 输入应使用 双极技术;压摆率>6、轨到轨...在选择第二个选项运算放大器时、我还应考虑哪些因素?

    2.我见过的许多运算放大器都显示了"通用"或"CMOS"。 描述中是否显示了"通用"双极输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为引脚3上的过冲必须是负载电流在 开通和关断时弹跳的直接结果。  但是、要使电压变为0.5V 负值、负载电流必须瞬间反向–我认为这甚至是可能的唯一方法是开关电感/电容较大。

    但要回答您的第一个问题,除了双极输入技术和最小压摆率要求外, 输入和输出上的运算放大器线性电压范围必须包括负电源轨(或高于接地 mV)。

    就第二个问题而言、双极、CMOS 和 JFET 是不同的技术–只有双极输入运算放大器会以100mV 的阶跃电压输入进行转换。  通用或精密可使用双极、CMOS 或 JFET 技术、两者之间的区别是指产品规格–精密运算放大器包括输入电压偏移为1mV 或更低、通用且偏移大于1mV 的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    我已根据您的建议修改了从 R36到 TP50布线的电路板、并将连接移动到 TP49。

    此外、C26 = 180pF、C17 = 10pF、R36 = 470欧姆。

    此外、我在 R37上移动了 OLsense +和 OLsense -以保持 UL 认证要求。

    随附示波器快照:

    766适用于 V= 1V

    V=4V 时为#767

    您能不能猜到为什么在4V 电压下、我在输出端看到这样的斜坡(粉色)、而不是方波信号?

    另外一件我不理解的事情是、当使用另一个单元并进行相同修改时、使用相同的运算放大器 OPA 2210、我会得到不同的结果: 这意味着电阻器在470R 时在低 V=1V 时无法很好地放大、因此我必须将电阻器增加到1K 以使其放大、但波在1V 时形成不同的波形:

    801和802

    因此、我继续使用原始电路板、但仍然不了解 RC 值是否正确。

    如果有任何建议、敬请推荐。

    谢谢、

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我在 PWM 为100%的情况下测量了运算放大器的输入电压和输出电压、以计算增益、并得到增益= 11.6但不是16。

    为什么会这样呢?

    谢谢、

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Buna ziua Mariana、

    我有三个问题

    1:您想为 µC (引脚12)的 ADC 输入提供什么? R37两端压降的正确副本或低通滤波平均值、该平均值是否消除了导通-关断纹波?

    2.您是否确认 Q2、Q4、Q5、Q6提供的 MOSFET 驱动器足够快、能够生成具有陡边沿的1µs μ s 脉冲?

    3.您是否担心 EMI 在如此陡峭的边缘?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Buna ziua Kai,

    以下是我的答案:

    1. 在正常运行期间 ,我们的驱动器的输出功率由软件控制。 负载电流使用电流感应电阻器 R37进行测量。  

    该感测电阻两端产生的电压经过滤波、放大并馈入模数转换器。 将得到的数字值与存储的最大参考值进行比较。 如果测量值大于基准值、则通过关闭 MOSFET Q3来禁用驱动器的输出。

    然后、输出保持关闭两秒钟。 然后、Q5重新导通、并再次测量输出电流。 如果电流仍高于允许的最大值、则输出再次被禁用两秒钟。 只要测得的输出电流高于允许的最大值、就会重复此过程。

    这正是我们尝试实现的目标;对于任何负载和任何 DIM 通道 PWM 信号、这应该是可能的、这意味着在任何 DIM 电平下都是如此。

    2、我今天已经测量了您指出的信号、您在这里看到了这些信号:

    Q6的基极为绿色信号(蓝色= DIM-CH1;黄色=负载、粉红色=运算放大器的输出;Vdimer= 3V):

    Q6的收集器:

    Q4的收集器:在这里、我将 Q4的绿色底座和 Q4的收集器保持为粉色:

    Q2-Q5的底纹为绿色、TP48处的信号为粉红色:

     因此、我看不到具有锐边的良好方波脉冲。

    您是否认为这可能是我在运算放大器中看到的行为的原因?

    在当前设计中有什么改进方法? 您认为使用快速开关晶体管来改变晶体管是否会有所帮助?

    任何想法都将不胜感激。

    3、我不知道到底该怎么回答。 我们将在将电路板提交到实验室后获得测试报告。 已经做了一个初步的工作,这是可以的。

    谢谢、

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马里亚纳

    运算放大器放大输入信号、因此其输出只能是输入的增益镜像图像或滤除信号(响应速度变慢)- 如果输入是其他任何内容、则输出不能是方波脉冲。   

    因此、如果您需要输出为方波脉冲、则必须清理负载输入信号、使其尽可能接近方波脉冲。 使用更快的晶体管可能会有所帮助、但在执行任何其他操作之前、您需要通过探测下面显示的节点来确定延迟发生的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek、

    从我昨天发送的图像中可以看出、Q4的收集器是出现延迟的点。

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Q4的集电极减慢脉冲信号、请尝试将 R30的值降低到1k 或更低。 实际上、电流已经受到 R28的限制、因此您甚至可以用短接替换 R30。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的;我 会尝试这个并告诉您。

    谢谢、

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariana、

    感谢您的反馈。

    以下是 TINA-TI 仿真的结果:

    e2e.ti.com/.../mariana_5F00_mosfet_5F00_driver.TSC

    看起来与您测量的结果非常相似:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、对于理想驱动器:

    请注意、不仅不同的边沿速率、而且不同的输出电压标量...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、MOSFET 未完全导通:

    看到"VP_9"电压过低的情况

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhm、SIR122的模型似乎存在问题。 重试:

    e2e.ti.com/.../mariana_5F00_mosfet_5F00_driver_5F00_3.TSC

    正如 Marek 已经提到的、通过使集电极电阻器的欧姆值更低、并通过将晶体管转换为"肖特基晶体管"、可以提高驱动器的速度:

    e2e.ti.com/.../mariana_5F00_mosfet_5F00_driver_5F00_2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用2N2484/2N3906晶体管:

    e2e.ti.com/.../mariana_5F00_mosfet_5F00_driver_5F00_4.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您进行此仿真。

    我已经尝试使 R30 = 0欧姆、正如 Marek 建议的、但这不是很好。 结果如下:

    此图显示:黄色=负载、绿色= Q4的基极、粉红色= Q4的集电极

    此图显示:黄色=负载、绿色= Q2-Q5的基极;粉红色= TP48 (MOSFET 的栅极)

    2.我还订购了快速开关晶体管:对于 Q2、Q4、Q6 = 2SC5868TLQ、对于 Q5 = ZXTP2029FTA (这一个并不是很好、但我无法按时获得正确的晶体管;我要用于 Q5的晶体管= 2SA2088U3T106)。 我已经对它们进行了测试、结果如下:

    在: V= 1V (完全 DIM)、R33 = 1K、黄色=负载、蓝色= DIM_CH1、绿色= TP48、粉色=运算放大器输出

    在 V=2V 时

    在 V=3V 时

    当 V=4V 时

    同样、正如您看到的、TP48的信号随着 DIM_CH1的脉冲降低而下降。

    我将尝试像在您的仿真中那样添加二极管、并查看行为。

    您能否向我解释一下这些二极管如何帮助我更好地理解?

    谢谢、

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariana、

    肖特基二极管强制导通晶体管的集电极发射极电压不会降至0.3...0.4V 以下、并防止晶体管饱和。 这会导致开关速度快得多。

    在 www.

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我已经看过、我记得我将这个与 MOSFET 一起使用了。

    我在一个电路板上实现了、二极管将开关时间缩短了200ns。

    还有一件事:我拍摄了有关 Q4和 Q6切换方式的示波器照片。

    #906显示了 Q4晶体管行为:黄色=负载、蓝色= DIM_CH1、绿色=信号(Q4的基极)、粉红色=信号(Q4的集电极)

    #907显示 Q6晶体管行为:黄色=负载、蓝色= DIM_CH1、绿色= Q6基极的信号、粉红色= Q6集电极的信号

    Q6的开关性能如预期的一样好、但 Q4在开启时具有开关延迟、延迟会传播、我在 TP48处看到它。

    在添加了肖特基二极管的单元上拍摄了示波器照片(我在实验中使用了 BAT-41)。

    我还尝试将 R28从10K 降低到1K、但这会损坏电路板上的 Q4和 R32、并且负载保持完全开启。 我修复了电路板。 尝试了另一个并执行了相同的操作。

    那么、您是否知道为什么 Q4开关效果不好?

    谢谢、

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariana、

    我想您为 R28选择了错误的电阻器、这比1k 小得多

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariana、

    您是否发现了错误?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我刚刚回复你。

    我昨天整天都在实验室里。 错误是我只将 R28更改为1K、将 R30保持在10K。 改变这两个都是好的...我的错。

    我想我现在的电路工作正常、我们可以使用调光对新的固件进行测试、就像我们所说的那样、使用可调白光进行调光。

    昨天推出了新的 PCB 裸板、它们在 TP50处具有 Marek 建议的切割线。

    感谢您的所有帮助!:)

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cu plere、Mariana

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于我的好奇,你怎么知道罗马尼亚人这么好? 或 id Google 翻译:)...

    Mariana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多尔图斯 c。 我有一位罗马尼亚同事、我喜欢语言

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这说明了……很好知道……我们,罗马尼亚人是 everywhere...none,我大学的语言正在返家工作:)……