This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:为 EVM 提供3.3V 外部电源、并连接到我们自己的板(我们的板是 i2c 主器件、EVM 是 I2C 从器件)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989067/ina226evm-external-3-3v-power-to-evm-and-connecting-with-our-own-board-our-board-being-i2c-master-and-evm-being-the-i2c-slave

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件:INA226

使用 TI 的 INA226软件和 USB-DIG、我们能够读取电压/电流等 能够对寄存器等进行编程

然后移除 USB-DIG、将 J2更改为 EXT。 连接3.3V 外部电源。 还在 Vs 和{SDA、SCLK}之间焊接了两个10k 上拉电阻器。 BTW、A0=GND、A1=GND、因此 EVM 地址= 0x40。

然后、我们通过线夹将 EVM 的{sda、SCLK、GND}连接到我们自己板上的相应线路。 我们自己的板应该是 I2C 主板、而 EVM 应该是从板。

我们自己的板能够成为 I2C 主设备、并发送从设备地址(0x40)以成为主设备发送器。 这失败了。 线路似乎很忙。

我们以400kHz 初始化 I2C。 我是否需要特别做任何事情来将 EVM 的 I2C 设置为400kHz?

我尝试了更低的速度、100kHz。 没有区别。

有什么见解、建议、帮助吗? 提前感谢您、

BTW、D2 KED 亮起且呈绿色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。 可以检查一些内容。 确保 INA226 EVM 的接地端通过低阻抗导线连接到主接地端。 您还4.7kΩ 将 SDA/SCL 上拉电阻降低3 μ s。 有时、这对于实现时钟速度是必要的。

    希望这对您有所帮助。 如果仍无法正常工作或您有更多问题、请回帖。

    最好

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否已解决? 如果您有任何其他问题、请发帖。

    此致、

    Peter