This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:数据表中的图48、结果不符合预期

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602, OPA615, TINA-TI, OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986057/opa615-figure-48-in-datasheet-results-not-as-expected

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件:BUF602TINA-TIOPA860

根据数据表图48、在 TINA 中使用 OPA615的双极峰值检测器电路负输出电压不能按预期工作。 正 Vout+将跟踪 Vpositive peak、但 Vout- Vpeak 比输入高出约1.8V。 如果我使用两个电路、两个电路都不使用 buf602、一个用于 Vout+、一个用于 Vout-并使用相同的输入驱动它们、我会得到每个电路差异的预期 Vpeaks、即二极管方向。

我想捕获-1V 至1V 之间双极信号的 Vpeak 值。 此电路是否已在 TINA 中建模、能否共享工作原理图文件以便在 TINA 工具中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否使用 OPA615和 BUF602 Tina-TI 模型测试图48? 您能否与我们共享 Tina-TI 文件? 该特定电路未在 TINA-TI 中建模、但我们可以帮助您获得有效的解决方案。 若要通过 E2E 共享文件、请按"插入"、然后按"图像/视频/文件"并上载文件、或者您也可以拖放要上载的文件。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPA615_5F00_FIG48.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您提供此文件、我将在星期四之前返回给您。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为图48中的电路是垃圾

    我会这样做:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/763240/opa842-non-inverting-resistor-calculation

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。 我共享使用两个 OPA615来确认电路。 我不想占用额外的 PCB 空间、希望图48缺少电路、或者 OPA615和/或 BUF602的 TINA 仿真不正确。  

    找出根本问题将使 设计和在我的应用中使用这些器件充满信心。

    您好、Sima、您是否有幸找到此数据表参考电路的底部与 TINA 结果?

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    这个问题反复出现。 因此、Sima 构建图48中的可疑电路并进行一些测试是非常好的。 如果电路确实无法正常工作、TI 最终可以执行数据表的修订版  

    在仿真过程中、二极管发挥着重要作用、因此可以使用多个不同的二极管执行测试、例如 BAT17、BAV99、HSMS2812 (或合适的跟随器)或其他二极管。

    我在90英寸的时间里就要研究 OPA660的物理特性、可以说、所有这些测量和电路修改都是真正具有挑战性的、因为这款芯片的速度真的很快  

    即使布局也至关重要...  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Kai、感谢大家的跟进和评论。

    您好 Sima、您能分享您发现的最新信息吗? 如果可能、我将在本周结束我的设计、因此您的帮助至关重要、提前感谢。

    此致、

    Larry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kai、

      感谢 Kai 在这方面的帮助!

    您好 Larry、

      很抱歉耽误你很长时间。 这里有两个可能起作用的峰值检测器版本。 第一个是数据表中的图48、第二个是来自上述链接线程的 Kai 电路。 与第二个峰值相比、第一个峰值的初始上升时间不长、但不会补偿二极管压降。 您在为您的应用寻找哪种类型?

    e2e.ti.com/.../PeakDetectorFig48.TSC

    e2e.ti.com/.../6622.duc.TSC

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我包含了一个样本峰间波形、我将尝试从中捕获峰。 我使用了6622.Duc 的修改版本。 请仔细查看、并告知我可以更改任何其他内容以更准确地存储峰值。

    现在处于布局中、因此我有一些时间来调整设计。

    此致、

    Larry  

    e2e.ti.com/.../PeakDet_5F00_OPA615.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

     我查看了您的文件、并将使用肖特基二极管替代二极管。 瞬态在保持阶段显示一致的值。 如果您愿意、我们还可以查看您的设计的布局部分。  

    谢谢、

    Sima

    e2e.ti.com/.../PeakDet_5F00_OPA615_5F00_Updated.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    另一种选择是使用更快的 OPA860:

    e2e.ti.com/.../larry_5F00_opa860.TSC

    Kai