This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2354:GBW 和-3dB 小信号带宽差

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2354, OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989854/opa2354-gbw-and--3db-small-signal-bandwidth-difference

器件型号:OPA2354
主题中讨论的其他器件: OPA354

大家好、团队成员

根据 OPA2354的数据表,f-3dB 为250MHz (在 G = 1时测试),而 GBW 为100MHz (在 G=10V/V 时测试)(对于电压反馈放大器,G=1时 f-3dB 应为100MHz 左右)。

我比较了这些数字、它可能来自射频值差异。

对吗?  这意味着带宽也受外部反馈电阻器的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harson、这个主题经常显式或隐式出现。 从本质上讲、GBP 理念是一种超级简化、可能对过补偿(相位裕度>80deg)类型部件(大约1970年代)有效。 对于高速器件、它从未在低增益下发挥过重要作用。  

    单位增益有其自身的问题(尤其是馈通)。  

    实际上、如果您的 LG 交叉发生时的相位裕度小于60度、则实际上会从该 Fxover 乘以 F-3dB (峰值量随此变化)。 此外、数据表中报告的 GBP 通常与 TINA 模型中的真正 GBP (Aol =40dB 频率* 100X)大不相同。  

    对于 OPA354模型、我的参数设计表显示其 TINA GBP 为120MHz (这可能是目前的下行模型、不可能、2011年的模型是最新模型)。  

    让我们看看 OPA354 2011模型(当前 web 文件夹中仍有内容)

    我曾经或其他人测试过所有这些模型的工作情况、这里是 AOL 曲线、显示了1.21MHz 时的40dB AOL 或121MHz 的真正 GBP

    嗯、切割和粘贴不再起作用-我将继续不使用 TINA 仿真插件。  

    在 Aol = 0dB 时、105Mhz xover 时的相位裕度为63deg。 根据本文中的(F-3dB/Fxover)与相位裕度间的关系图、这应提供1.57*105Mhz = 165MHz 的估计闭环 F-3dB。  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/#

    然后、使用该规格的1k 欧姆负载运行 TINA 增益1、可获得165MHz 的 SSBW -完全匹配理论-如何实现?  

    如果 PDS 中的测量图显示更高、则增益为1时的250MHz 数字可能是合理的。 我对 CLC110缓冲器的特性进行了分析-基本上您具有增益为1的直接馈通、使其看起来具有更宽的带宽-这会显示在阶跃响应上(如果您的设备足够快) 与上升时间相比、初始快速尖峰会持续、以匹配实际的 SSBW 数字。  

    剪切和粘贴效果不佳、但您得到了这样的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我继续使用指定的604ohm 反馈运行+10的闭环增益、显示了121Mhz GBP 在更高增益下具有>80deg 相位裕度的12.1MHz 预期。  

    插入图像仍然无法正常工作、但 TINA 仿真显示的就是这种情况、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

    根据 Michael 的说法、器件的第二极点足够接近以减少单位增益时的相位裕度、因此一阶 近似 不再适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    非常感谢您的专业细节!

    非常感谢您的专业知识!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    非常感谢!^_^