This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:OPA564加电时异常

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989868/opa564-opa564-abnormal-when-powered-on

器件型号:OPA564

在下面的设计中、通电时、Vout 引脚具有 V+输出电压、这会导致 N-MOS 无法操作开/关控制。

这种情况用于光纤激光项目、有许多这种异常现象。  

我们不确定是否存在设计错误。

此外、请帮助检查  OPA564是否有回流焊温度曲线?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    OPS、C78表示高频下的输出短路。 它很容易破坏相补角。 您是否进行了相位稳定性分析?

    R60呢? 它是零吗? 会导致 U21出现问题、这同样是因为相位裕度损失。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    • 这是 OPA564的新应用吗?还是已经投入生产一段时间了、 现在有问题的应用?
    • 您提到"在下面的设计中、通电时、Vout 引脚具有 V+输出电压、这会导致 N-MOS 无法操作开/关控制。" OPA564通常作为线性放大器运行、即输出具有其产生的输出电平的线性范围、还是应 与提供开/关控制的输出高电平或低电平一起运行?
    • 当运算放大器首次 通电且 Vout 锁定在 V+时、OPA564的引脚5的电压是多少?

    OPA564没有特定的回流焊曲线。 TI 提供了有关回流焊的更多通用文档:

    https://www.ti.com/lit/an/snoa292j/snoa292j.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/scea041/scea041.pdf

    当然、如果 PowerPAD 底部未正确焊接到 PC 板上、则可能会导致问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    您是否自行解决了开机问题? 如果是、请关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OPA564通电时、引脚5的电压为0V、VOUT 锁定至 v+电压
    是否可以释放 VOUT 锁定 v+电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    到目前为止、您是否进行了相位稳定性分析?

    Kai