This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903DR 问题

Guru**** 2767255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987030/lm2903-lm2903dr-issue

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: LM339

您好,团队

我的客户在其新项目中测试 LM2903DR。 但在其中观察到 EOS 损坏。

您能否帮助查看原理图并提供一些修改建议?

谢谢!

B11为12-0.7=11.3V;

B10输入 是 脉冲信号、振幅高12V、低0V;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    我在提供的电路中看不到会导致灾难性故障的任何东西。 电阻器足够大、可将电流限制在绝对最大值以下

    我们能否获得完整的原理图、包括其他通道。 如果您不想发布、可以在内部发送它。

    由于这是一个结隔离器件、一个通道上的应力会影响其他通道-因此、一个通道上的应力会根据激活的结点而烧断另一个通道。 我还会对另一个通道进行范围界定、而不仅仅是失败的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。

    B10输入是一个具有12V 高振幅和0V 低振幅的脉冲信号。

    此外、我还会与客户联系以获取完整的原理图、谢谢您!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这些是 VPP1的原理图。

    客户告知 这些都是与 LM2903DR 相关的原理图。

    请帮您检查并给出一些评论吗?

    提前感谢 您!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    TLE4250的引脚"Q"处的电压是多少? 我问、如果 TLE4250损坏、则整个电池电压可能会达到 LM2903的电压引脚并损坏它。 "Q"输出是否始终发出+12V 电压、即使在上电和断电期间也是如此?

    此外,由于这似乎是一个汽车项目(用于增强可靠性的陶瓷电容器串联电路),您是否确定电路是否能够承受此类应用中可能出现的所有不良欠压和过压情况? 不健康的电压是否有可能达到 LM2903? 可能最好在 LM2903电源引脚上直接连接另一台 TVS?

    B10也是如此。 您确定永远不会有不健康的电压到达 LM2903的输入端吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    我仍然看不到任何"危险"。 输入端在所有输入端都有较大的(>10k)电阻器、可在最坏情况下将电流限制为1.2mA。

    那么,他们说*OTHER *信道是相同的吗? 冗余?

    故障是可重复的吗? 或随机? 主 BAT 电压是多少?

    它们超出了同相输入(引脚3)上的输入电压范围。 限值为 Vcc-2V、或12V 电源上的10V。 尽管该器件具有"特性"、只要一个输入仍在范围内、它仍将正确响应、但不应损坏它。 11V/33k = 333uA、远低于绝对最大值

    请参阅 LM339系列应用手册、尤其是第2.2和2.5节:

     https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf

    我唯一能想到的是电源瞬态或闩锁。 较大的负电源瞬态或高于+40V。

    如 Kai 所述、TLE4250G 是一款电压跟踪器、而非稳压器、而基准是一款简单的齐纳二极管。 因此、我不能假设输出是稳定的12V 电压、就像具有 OV 和 UV 限制的自包含稳压器一样。

     我*真的*建议使用4通道示波器并观察 V+、IN+、IN-和输出引脚。 它们应该运行在整个上电、正常运行和断电序列中(包括断电几秒钟后以观察最后的"跳动")。 在两个通道上执行此操作。 您会对加电和断电期间可能发生的情况感到惊讶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul 和 Kai:

    感谢您的帮助!

    我会按您所说的要求让客户进行这些测试、回复可能会延迟。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy

    我们将等待他们的答复。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy

    希望这一回答能给您带来良好的结果。  您是否收到过任何其他输入?  如果需要、我可以延长我们保持此打开状态的时间、 但如果我们不希望很快收到任何新信息、最好将其脱机以避免线程丢失。

    谢谢、 Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您的建议非常有帮助。 到目前为止、我没有收到任何新的输入。 如果客户以后反馈、我将离线联系您。

    谢谢您!

    此致、

    Ivy