This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 金属探测器项目解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4081, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987678/the-metal-detector-project-solution

主题中讨论的其他器件:THS4081OPA810

您好!

金属探测器项目将需要使用相关的分立式组件(运算放大器、电感器、电容器和电阻器)设计稳定的振荡器电路。
下面列出了振荡器的基本规格和请求。

1、振荡器只能生成带宽为100Hz ~ 1MHz 的稳定正弦波信号。

2、振荡器需要具有稳定/固定正弦波振幅输出、在基于直流+/- 8V 双电源的全频带(100Hz ~ 1MHz)内提供14.4Vp-p (峰峰值)或5.1Vrms。

3,振荡器的正反馈网络必须设计为只使用电感器和电容器(而不是电阻器和电容器)。

4、还请推荐 TI 的单通道运算放大器。

下面 是该振荡器设计的另外两个关键要求规格。

1、条件1:如果振荡器在“200KHz 工作频率”下工作,请向我提供该振荡器的所有组件值/规格设置。

2、条件2:如果振荡器在“1kHz 工作频率”下工作,请向我提供该振荡器的所有组件值/规格设置。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    这听起来像是一个学校项目、也许最好是让他们自己做自己的工作。

    使用简单的电路、获得一个频率并不困难。 4个十倍频程听起来像是一个实验室设备(整个系统)。

    我建议使用 Hartley 或 Colpitts 振荡器设计。 对于所需的宽频率范围、请使用可变电容器并切换电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    它是一个 OMM 项目。 你有什么想法吗? 谢谢。

    www.sew.com.tw/.../home.phtml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    对 LC 和其他线索的强制性要求让我想到了学校设计项目。 我没有找到任何兼容的 TI 参考设计、因为这些示例基于 RC (而不是 LC)

     我建议他们在网上搜索"正弦振荡器参考设计"、以便对初始电路有一些想法。  

    对于运算放大器,最小压摆率为 Vpp*pi*f = 14.4V*3.14*1e6 = 45V/us,因此我建议至少4倍,100V/us。  OPA810或 THS4081就是这样的运算放大器。 这些是高速放大器,因此我将得到高速运算放大器团队的进一步支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    [注释]

    1、将在 TI OPA810运算放大器中设计为高频正弦波振荡器的核心部件。

    2、将根据使用 Colpitts 振荡器结构设计正弦波信号发生器。

    3、可以将 Colpitts 振荡器结构作为附件引用。

    [问题]

    一般情况下、当工作频率在全频带(100Hz ~ 1MHz)内增加时、Colpitts 振荡器输出幅会在实际情况下降低。

    因此、如果我们希望保持 Colpitts 振荡器输出振幅(Vp-p)具有固定/稳定值、我们需要将自动增益控制(补偿、AGC)功能添加到 Colpitts 振荡器中。

    请告诉我如何将其设计为集成 Colpitts 振荡器。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

      我们提供了应用手册和参考电路、其中包含基于 RC 且具有 AGC 的振荡器  、例如 Link1和 Link2链接。 VCA810数据表中还有一个更简单的 AGC 基准电路、如图36和38所示。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    为什么必须在振荡器中使用线圈? 因为要检测到的 µr μ H 金属会改变测量线圈的电感?

    什么是 OMM 项目?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢采用 AGC 的基于 RC 的振荡器参考设计。 但是、由于测量线圈(电感器)恰好是 LC 振荡器的一部分、我们将被迫使用具有 AGC 功能的基于 LC 的振荡器。
    因此、请告诉我如何设计集成 AGC 功能的 Colpitts LC 振荡器!
    我确实需要 TI 提供的集成参考设计。

    谢谢、此致