This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:PCB 热阻

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551, OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989318/opa551-pcb-thermal-resistance

器件型号:OPA551
主题中讨论的其他器件: OPA552

大家好、

该器件的 PCB 热阻计算器的客户。 下面是查询。

"您的热分析工具似乎没有提供用于确定 PCB 热阻的此器件型号。  TI 是否有热分析工具可帮助为此 D2PAK 选择铜面积和散热过孔?

"

我已经查看 了 https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/pcb-thermal-calculator.html 、但 没有 OPA551的详细信息。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我检查了热计算器、它似乎并未在所有 TI 器件中普遍应用。 我尝试过的每个不同器件都生成了相同的曲线。

    OPA551已经使用了大约几十年、其数据表提供了最相关的热性能信息。 第10.5节提供了 OPA551/OPA552状态的散热信息:

    "为了散热、DDPAK/TO-263的凸片通常被直接焊接到 PCB 铜区域上。 增加铜面积可改善散热。 图38显示了结至环境的典型热阻与铜面积的函数关系。"  

    Altium 等一些现代 PC 电路板布局程序包含热设计功能。 有关 Altium 提供的信息、请参阅示例:

    https://www.altium.com/solution/thermal-pads

    Altium 是 整个 TI 使用的 PC 板程序、因此您应该可以使用它。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢 您的盛情款待。

    客户想知道 是否有机会将 D2PAK 添加到 TI 在线热计算器中?

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    热计算器由另一家 TI 组织开发 、但未与我们的精密放大器小组有任何关系。 它似乎主要是为与 TPS 产品配合使用而开发的。 我们不知道是谁做了原始工作、而可能是那些在2010年编写应用报告的人:

    https://www.ti.com/lit/an/slua566a/slua566a.pdf

    我搜索了 e2e 论坛、最接近的适用支持小组看起来好像 是仿真、硬件和系统设计工具论坛

    我 在该论坛上打开了一个主题、询问热工具的状态以及此时是否可以添加任何其他产品? 您可以在此处找到我的帖子:

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/991641/can-additional-products-be-added-to-the-pcb-thermal-calculator

    我们必须等待 并查看它们的响应。  

    Thomas

    精密放大器应用工程