This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988048/amc1311

主题中讨论的其他器件:AMC1311

我们将 AMC1311用于直流链路电压检测。 在逆变器开关和负载条件下、我们观察到 AMC 的输出选择了开关频率分量。  如果没有 PWM 脉冲、输出是恒定的。 这种情况的原因可能是什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    听起来好像 AMC1311的输入端缺少抗混叠滤波器(数据表首页上简化版原理图的射频和 CF)。 不要忘记在 AMC1311的输出端使用差动放大器、如数据表的图50所示。

    Kai

    PS:想在这里张贴两张照片,但不可能:-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    正如 Kai 所说的、抗混叠滤波器可能缺失、或者高侧接地可能连接错误。 请分享原理图以供进一步分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找我们使用的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    R183在这里具有反效果。 我会这样做:

    AMC1311B 输出端的差分放大器是如何变化的? 您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我同意启凯的说法,即 R183是不必要的。 如果没有与分流电阻器并联的二极管、我还想了解测量结果是否有所改善。